Post Go back to editing

印象•ADI放大器——有奖互动,说出你的ADI放大器印象

“AD8551,可以在制作的微弱信号幅值检测仪中使用ADI的集成运放,效果很好”

“OP07,性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。”

“ADA4817,最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。”

“拆了低音炮换上AD8620,专门留意吉他第六弦的效果, 很饱满!试听加州旅馆,开场的人声表现力的确像在眼前一般 还有很多细节方面的表现力都灰常更细腻哦~”

……

以上,是版主随便搜到的一些网友们使用ADI放大器芯片时的反馈。。。

作为电路的基本组成单元,放大器你一定有用过!

作为产品全面涵盖高速放大器、精密放大器……,你一定对ADI的放大器产品并不陌生!

在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额的ADI放大器,你一定有印象!

So,你对ADI放大器有哪些印象?

印象·ADI放大器——来我们一起聊聊你正在或曾经用过的ADI放大器好吗?

欢迎分享你在使用ADI放大器产品时

1) 那些带给你深刻影响的产品,why?

2) 影响深刻的问题,以及解决办法

3) 值得分享或借鉴的经验

……

在跟帖中分享,即有机会获得版主为大家准备的礼物一份

评奖规则:所有真实分享即可获得抽奖机会,打动版主的分享直接送出哦。

时间:6月14日~6月30日

Top Replies

Parents
  • ADI带给我们很多影响深刻的产品,这里都是专家就不在赘述,只是分享一些仪表放大器的问题和解决办法,以及一些经验共勉。

    仪表放大器(又称测量放大器)测量噪声环境下的小信号。噪声通常是共模噪声,所以,当信号是差分时,仪表放大器利用其共模抑制(CMR)将需要的信号从噪声中分离出来。

    在这些应用中,信号源的输出阻抗常常达几或更大,因此,仪表放大器的输入阻抗非常大---通常达数,它工作在DC到约1 MHz之间。在更高频率处,输入容抗的问题比输入阻抗更大。高速应用通常采用差分放大器,差分放大器速度更快,但输入阻抗要低。

    1运放的关键参数

    设计工程师确定放大器时,主要关心的是电源电流、–3dB带宽、共模抑制比(CMRR)、输入电压补偿和补偿电压温漂、噪声(指输入)以及输入偏置电流。

    2三运放仪表放大器的内部结构

    大多数仪表放大器采用3运算放大器排成两级:一个由两运放组成的前置放大器,后面跟一个差分放大器()。前置放大器提供高输入阻抗、低噪声和增益。差分放大器抑制共模噪声,还能在需要时提供一定的附加增益。

    3二运放仪表放大器结构

    可以采用具有两个运放的较少元器件的结构替代,但有两个缺点。首先,不对称的结构使CMRR较低,特别是高频时。其次,由于第一级的增益量有限。输出误差反馈回输入端,导致相对输入的噪声和补偿误差更大。

    4如何保护仪表放大器的输入免受过电压的影响?

    我们需要采用外部限流电阻来防止过电压通过内部静电放电(ESD)箝位二极管驱动过高的电流。这些电阻的值取决于仪表放大器的噪声水平、电源电压,以及需要的过压保护,推荐值见器件的datasheet

    这些电阻增加了噪声,所以一种可替代的方案是使用外部高电流箝位二极管和阻值非常小的电阻。遗憾的是,大多数普通二极管的漏电流太大,会产生大的输出漂移误差,该误差随温度变化呈指数关系增加,所以设计师不应该将标准二极管用于高阻抗信号源。

    5如何预防RFI整流??

    传感器与仪表放大器之间的长引线会引起RF。仪表放大器随之将此RF整流为DC偏移。下图给出了一个方案,可在RF到达仪表放大器前就将其滤掉。元件R1aC1a在同相端构成一低通滤波器,R1b C1b在反相端同样构成低通滤波器。

    这两个低通滤波器截止频率的很好匹配很重要。否则,共模信号将会被转换为差分信号。C2在高频段将输入短路,能在一定程度上降低这种要求,C2值的大小应该至少为C110倍。 虽然如此,C1aC1b的匹配仍很关键,应该选用±5% C0G薄膜电容。该滤波器的差分带宽为[1/2πR(2C2 + C1)],共模带宽为[1/2πR1C1)]

    6购买单片放大器和用运放构建一个仪表放大器两者的利弊是什么?

    用分立运放构建一个仪表放大器的最主要理由是在市面上找不到所需要的仪表放大器。不同厂家生产的运放有5000种以上的型号,而仪表放大器型号只有约100种。但是,若能找到一款满足性能要求的单片仪表放大器,那就用它,不要再自己构建。这样,会节省开发时间,并且单片部件的体积肯定小。 此外,CMRR性能会更好。由于多数电阻都在片上,板寄生效应要小的多。另一个优点是,对于任何额定电流,单片设计的噪声和带宽参数通常都更好。

    目前,例如ADI许多公司已开发出各种高质量的单片集成测量放大器,通常只需外接电阻RG用于设定增益,外接元件少,使用灵活,能够处理几微伏到几伏的电压信号。有关仪表放大器的应用在调试过程中有许多细节需要注意,不同的芯片有不同的要求,需要仔细阅读器件的datasheetADI公司出版很多不错的参考手册,手册里结合理论与具体器件进行了详细的讲解,阅读后受益非浅。

Reply
  • ADI带给我们很多影响深刻的产品,这里都是专家就不在赘述,只是分享一些仪表放大器的问题和解决办法,以及一些经验共勉。

    仪表放大器(又称测量放大器)测量噪声环境下的小信号。噪声通常是共模噪声,所以,当信号是差分时,仪表放大器利用其共模抑制(CMR)将需要的信号从噪声中分离出来。

    在这些应用中,信号源的输出阻抗常常达几或更大,因此,仪表放大器的输入阻抗非常大---通常达数,它工作在DC到约1 MHz之间。在更高频率处,输入容抗的问题比输入阻抗更大。高速应用通常采用差分放大器,差分放大器速度更快,但输入阻抗要低。

    1运放的关键参数

    设计工程师确定放大器时,主要关心的是电源电流、–3dB带宽、共模抑制比(CMRR)、输入电压补偿和补偿电压温漂、噪声(指输入)以及输入偏置电流。

    2三运放仪表放大器的内部结构

    大多数仪表放大器采用3运算放大器排成两级:一个由两运放组成的前置放大器,后面跟一个差分放大器()。前置放大器提供高输入阻抗、低噪声和增益。差分放大器抑制共模噪声,还能在需要时提供一定的附加增益。

    3二运放仪表放大器结构

    可以采用具有两个运放的较少元器件的结构替代,但有两个缺点。首先,不对称的结构使CMRR较低,特别是高频时。其次,由于第一级的增益量有限。输出误差反馈回输入端,导致相对输入的噪声和补偿误差更大。

    4如何保护仪表放大器的输入免受过电压的影响?

    我们需要采用外部限流电阻来防止过电压通过内部静电放电(ESD)箝位二极管驱动过高的电流。这些电阻的值取决于仪表放大器的噪声水平、电源电压,以及需要的过压保护,推荐值见器件的datasheet

    这些电阻增加了噪声,所以一种可替代的方案是使用外部高电流箝位二极管和阻值非常小的电阻。遗憾的是,大多数普通二极管的漏电流太大,会产生大的输出漂移误差,该误差随温度变化呈指数关系增加,所以设计师不应该将标准二极管用于高阻抗信号源。

    5如何预防RFI整流??

    传感器与仪表放大器之间的长引线会引起RF。仪表放大器随之将此RF整流为DC偏移。下图给出了一个方案,可在RF到达仪表放大器前就将其滤掉。元件R1aC1a在同相端构成一低通滤波器,R1b C1b在反相端同样构成低通滤波器。

    这两个低通滤波器截止频率的很好匹配很重要。否则,共模信号将会被转换为差分信号。C2在高频段将输入短路,能在一定程度上降低这种要求,C2值的大小应该至少为C110倍。 虽然如此,C1aC1b的匹配仍很关键,应该选用±5% C0G薄膜电容。该滤波器的差分带宽为[1/2πR(2C2 + C1)],共模带宽为[1/2πR1C1)]

    6购买单片放大器和用运放构建一个仪表放大器两者的利弊是什么?

    用分立运放构建一个仪表放大器的最主要理由是在市面上找不到所需要的仪表放大器。不同厂家生产的运放有5000种以上的型号,而仪表放大器型号只有约100种。但是,若能找到一款满足性能要求的单片仪表放大器,那就用它,不要再自己构建。这样,会节省开发时间,并且单片部件的体积肯定小。 此外,CMRR性能会更好。由于多数电阻都在片上,板寄生效应要小的多。另一个优点是,对于任何额定电流,单片设计的噪声和带宽参数通常都更好。

    目前,例如ADI许多公司已开发出各种高质量的单片集成测量放大器,通常只需外接电阻RG用于设定增益,外接元件少,使用灵活,能够处理几微伏到几伏的电压信号。有关仪表放大器的应用在调试过程中有许多细节需要注意,不同的芯片有不同的要求,需要仔细阅读器件的datasheetADI公司出版很多不错的参考手册,手册里结合理论与具体器件进行了详细的讲解,阅读后受益非浅。

Children
No Data