Post Go back to editing

印象•ADI放大器——有奖互动,说出你的ADI放大器印象

“AD8551,可以在制作的微弱信号幅值检测仪中使用ADI的集成运放,效果很好”

“OP07,性能超棒,价格较低,适用于各种要求高一点点的电路,这也使得该芯片个成为了我在大学期间及现在自我娱乐时使用的主打运放IC。还记得当年用这个芯片搭出来的耳放效果超棒。”

“ADA4817,最大特点就是高带宽高压摆并且拥有超低输入偏置电流,带宽上G,压摆印象中是800V/us左右,输入偏置电流是pA级别的,这些决定了它在高速的电流型的信号处理和放大中能有很出色的表现。”

“拆了低音炮换上AD8620,专门留意吉他第六弦的效果, 很饱满!试听加州旅馆,开场的人声表现力的确像在眼前一般 还有很多细节方面的表现力都灰常更细腻哦~”

……

以上,是版主随便搜到的一些网友们使用ADI放大器芯片时的反馈。。。

作为电路的基本组成单元,放大器你一定有用过!

作为产品全面涵盖高速放大器、精密放大器……,你一定对ADI的放大器产品并不陌生!

在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额的ADI放大器,你一定有印象!

So,你对ADI放大器有哪些印象?

印象·ADI放大器——来我们一起聊聊你正在或曾经用过的ADI放大器好吗?

欢迎分享你在使用ADI放大器产品时

1) 那些带给你深刻影响的产品,why?

2) 影响深刻的问题,以及解决办法

3) 值得分享或借鉴的经验

……

在跟帖中分享,即有机会获得版主为大家准备的礼物一份

评奖规则:所有真实分享即可获得抽奖机会,打动版主的分享直接送出哦。

时间:6月14日~6月30日

Top Replies

Parents
  • 介绍一下现在用的ADI差模输出的放大器AD8132,具有低失真、低功耗、相位平衡等优点,它是用电阻来控制增益。AD8132 有独特的内部反馈,可以调整输出增益。当AD8132 工作在10MHz 时,可以保持-68dB的相位平衡,还可以抑制谐波,并能有效降低电磁辐射。AD8132 为差模信号操作方式,可以以大地为参考电平,故而受地面噪声的影响很小。它可以对差模信号进行滤波和放大等,可大大简化差模信号与单输入信号之间的转换过程。

    AD8132 也能够用作在低成本双绞线或者同轴电缆上传输高速信号的差分驱动器。通过调整反馈网络可以提高信号的高频分量。AD8132 可以使信号在三类(cat3)和五类(cat5)双绞线上或同轴电缆上传输保持最小线性失真。AD8132 的差分信号处理可以减少在以地面为参考的系统中由于地面噪声所引起的影响。AD8132 可以提供SOIC 和uSOIC 封装。AD8132 的供电电压为 5V,工作温度为-40℃到+85℃。

    两片AD8132 驱动正交调制芯片AD8345 级连的电路图下图

    当对AD8345 进行+5V 供电时,在I、Q 两路信号为0.7V 偏置的峰峰值为1.2V 的差分驱动信号时,AD8345 将表现出最优性能。此时,每一路信号应该为0.4V~1V。10k  和1.5k  的电阻对+5V电进行分压,产生+0.7V 的偏置电压送至AD8132 的2 脚(VOCM)。IIN(QIN)端输入偏置为零,VP-P=0.6V 的信号经AD8132 产生所需的差分信号,送至AD8345 的IBBN(QBBN)和IBBP(QBBP)端。

    AD8132提供I、Q 两路单端到双端的转换,从而与AD8345级连产生AM、BPSK、QPSK 和16QAM 信号。

Reply
  • 介绍一下现在用的ADI差模输出的放大器AD8132,具有低失真、低功耗、相位平衡等优点,它是用电阻来控制增益。AD8132 有独特的内部反馈,可以调整输出增益。当AD8132 工作在10MHz 时,可以保持-68dB的相位平衡,还可以抑制谐波,并能有效降低电磁辐射。AD8132 为差模信号操作方式,可以以大地为参考电平,故而受地面噪声的影响很小。它可以对差模信号进行滤波和放大等,可大大简化差模信号与单输入信号之间的转换过程。

    AD8132 也能够用作在低成本双绞线或者同轴电缆上传输高速信号的差分驱动器。通过调整反馈网络可以提高信号的高频分量。AD8132 可以使信号在三类(cat3)和五类(cat5)双绞线上或同轴电缆上传输保持最小线性失真。AD8132 的差分信号处理可以减少在以地面为参考的系统中由于地面噪声所引起的影响。AD8132 可以提供SOIC 和uSOIC 封装。AD8132 的供电电压为 5V,工作温度为-40℃到+85℃。

    两片AD8132 驱动正交调制芯片AD8345 级连的电路图下图

    当对AD8345 进行+5V 供电时,在I、Q 两路信号为0.7V 偏置的峰峰值为1.2V 的差分驱动信号时,AD8345 将表现出最优性能。此时,每一路信号应该为0.4V~1V。10k  和1.5k  的电阻对+5V电进行分压,产生+0.7V 的偏置电压送至AD8132 的2 脚(VOCM)。IIN(QIN)端输入偏置为零,VP-P=0.6V 的信号经AD8132 产生所需的差分信号,送至AD8345 的IBBN(QBBN)和IBBP(QBBP)端。

    AD8132提供I、Q 两路单端到双端的转换,从而与AD8345级连产生AM、BPSK、QPSK 和16QAM 信号。

Children
No Data