“芯”来乍到,求赞、求围观!

从初春的微寒到火辣辣的夏天,2017上半年结束了,是时候提交一份“成绩单”啦!

能证明ADI这半年“成绩”的东东很多,新品发布、合作伙伴的选择、从未停止过的收购……版主带来的是一份2017 上半年ADI发布的“新品展示单”。作为ADI历史悠久的、庞大的、不断更新的产品体系中的成员,这些新产品绝对是“新来乍到”,它们将会对未来的各种设计、应用带来哪些影响呢?版主真的是很想听你们会对这些“新来乍到”的产品说什么呢……

参与方式:

一、点赞

为您感兴趣的“芯”品点赞,活动结束后将在所有参与点赞的筒子中抽取若干名,赠送礼品一份;

二、跟帖

您觉的你感兴趣的产品的优势是什么?会对您现有的设计带来哪些改变?跟帖分享,同样有机会获赠好礼一份。

活动时间:7月18~7月31日

Top Replies

    •  Analog Employees 
    on Jul 18, 2017 8:11 AM over 3 years ago

    壹号芯品:增强型汽车音频总线 (A²BRegistered) 收发器AD242x

    增强型汽车音频总线 (A²BRegistered) 收发器AD242x系列,可通过单条非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆分配音频和控制数据、时钟及电源。

    AD242x系列收发器提供灵活的从机-从机通信能力,同时支持更低的数据采样率。而这两种特性可大幅提高总体总线带宽利用率,是车载通信和有源噪声消除等新兴应用的关键区分优势。了解该系列产品的详细产品介绍,请点击如下链接

    了解有关A2B技术和产品的更多信息:http://www.analog.com/cn/products/audio-video/automotive-audio-bus.html

    •  Analog Employees 
    on Jul 18, 2017 8:16 AM over 3 years ago

    贰号芯品:首款本质安全认证数字隔离器ADuM144x

    业界唯一经过认证的本质安全(IS)数字隔离器ADuM144x系列,基于IEC 60079-11:2011标准。

    4通道ADuM144x系列数字隔离器采用iCouplerRegistered技术,非常适合危险区域内使用的电气设备设计。与传统的光耦合器相比,该系列数字隔离器减少了所需的印刷电路板空间,从而简化了设计,由于它不再需要多个二极管和电阻器,因此还可减少器件数量,降低了设计复杂度;与其他保护方法相比,这些新产品还提供更高的数据速率,可更高效的运行,并且降低安装成本。

    此外,ADuM144x系列具有超低功耗,限制了在危险区域中进行隔离所需的电能。

    欲了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators/adum1440.html

    •  Analog Employees 
    on Jul 18, 2017 8:28 AM over 3 years ago

    叁号芯品:微功耗大量程 MEMS加速度计ADXL372

    ADXL372专为长期监控高价值资产的实际状况而设计,具备极低功耗,针对物联网(IoT)解决方案应用需求,避免设备在存储、运输或使用过程中由于振动和碰撞给其功能、安全性或可靠性带来不利影响而不知的情况。代表性的资产包括运输和存储容器内的材料、工厂机械和电池供电产品,其长期的静置过程,可能被不小心的严重碰撞而打断。

    不同于其它同类传感器,ADXL372搭载“即时开启”功能,可即刻唤醒以获取完整波形,从而大大减少待机功耗。等待碰撞时只需要不到2微安的低电流,因此运动激活系统中采用此传感器,只需要一小块电池即可运行多年。

    将ADXL372 MEMS加速度计集成于物联网应用中远程节点设备,可以通过事先准备好的本地处理器来捕捉瞬态事件,并进行分类,经由无线链接发送至云端或其他数据中心。将分析保存在本地,可节约功耗、时间,防止不必要地传输实际上并不重要的事件数据。

    欲了解产品详细介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/mems/accelerometers/adxl372.html

    •  Analog Employees 
    on Jul 18, 2017 8:31 AM over 3 years ago

    肆号芯品:超低功耗微控制器单元ADuCM4050

    用于满足迅速增长的嵌入式高级算法需求,并且当其用在物联网(IoT)边缘节点时,消耗的系统功耗极低。ADuCM4050 MCU包含一个ARMRegistered CortexRegistered-M4内核,并带有浮点单元、扩展SRAM和嵌入式闪存,支持本地化决策,确保只有最重要的数据才被发送到云端。这款新MCU采用SensorStrobeTM技术,当ADI公司的传感器和RF器件还在收集数据时,它可以保持低功耗状态。这使得ADuCM4050 MCU能节省10倍以上的系统级功耗,因此电池使用时间或充电间隔时间会更长。为在恶劣环境中工作,它还加入了一些重要的增强功能。

    ADuCM4050 MCU针对的是长电池寿命至关重要,同时也要求安全性、性能完整性以及能够对传感器数据进行预处理和滤波以消除伪像和噪声的应用。其应用包括临床生命体征监测、智能电能管理和资产健康/工厂设备报告。

    欲了解该产品的详解介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/ultra-low-power-microcontrollers/aducm4050.html

    •  Analog Employees 
    on Jul 18, 2017 8:35 AM over 3 years ago

    伍号芯品:+ 48V热插拔控制器和PMBusTm电源监控器ADM1272

    创新的+ 48V热插拔控制器和PMBusTm电源监控器ADM1272专为高达80V的高压系统控制而设计,在关键任务系统(如服务器和通信设备)中提供可靠的接插板保护。先进的系统控制和电路板电源监控可以提供卓越的保护,防止系统故障以及从高达120V的瞬变电压进行系统复位,从而最大限度地减少系统停机时间并提高系统在所有条件下的可用性。

    ADM1272的自适应安全工作区(SOA)保护功能大幅提高了整体的系统可靠性和MOSFET保护。有了SOA保护功能,就能够使用比传统热插拔控制器解决方案外形更小、成本更低的MOSFET。其他性能优化功能包括PMBus数字接口,为系统提供实时遥测和故障状态信息。

    欲了解产品详细介绍请点击:http://www.analog.com/cn/products/power-management/hot-swap/adm1272.html