Post Go back to editing

ADI 工程师来坐堂,请带上你的问题预约"就诊"

你在设计中使用了SigmaStudio图形开发工具,遇到疑问?

你的设计中采用了ADI Sigma DSP,但有解决不了的难题?

想知道如何在MCU里集成SigmaStudio的工程代码?

想了解如何基于开发板用SigmaStudio for SHARC搭建一个简单音频工程?

安利一个好消息,ADI工程师将于11月坐堂“音频专区”,专为解答“Sigma studio and Sigma DSP”相关问题而来!

速度带上你待“拯救”的问题,在评论区预约“就诊”吧~

工程师坐堂时间:11月13日~11月24日

参与本次“就诊”活动,除了能够得到工程师给的“良药”外,版主还准备了一些礼品,将送给与工程师探讨比较深入的侠士们。

活动规则:

1)在“音频专区”发帖提问,并带上标签#Sigma 就诊#马上去音频专区进行预约,请点击:音频专区

2)问题涉及到的产品,型号完整;

3)对问题所在时的测试环境等描述清楚、详细;

4)问题清晰,目的明确;

5)活动期间的所有有效提问,工程师将进行筛选后进行解答。

所以,版主提醒大家,所提之问要比较典型或具有代表性或对他人具有参考意义。

评奖规则:

1)活动结束后,工程师将挑选出 3个具有典型性、有代表性、参考价值的问题,给予“最佳提问奖”一份 。

2) 版主将在跟帖去分享已经完成“就诊”的帖子,对你关注的问题进行点击“我喜欢”,或者标记“有用答案”,同样有机会获得“积极关注奖”一份(奖品份数依参加人数而定)。

奖品展示:

最佳提问奖:蓝牙音箱

积极关注奖:陶瓷同心杯、U型枕

论坛有关 Sigma studio and Sigma DSP 的讨论或分享已有不少,版主随机抓了几个链接分享在这里,共大家参考or学习~

SHARC DSP的ASRC(采样率转换器)实例分析

如何解读、修改ADI DSP的LDF文件?

EVAL-ADAU 1452 SDATA 输入输出

sigma studio编译输出提示疑问

ADAU1772能否支持4路差分输入

关于sigmastdio的导出文件

Sigma stdio 的Help库是否不完整?

adau1452  spdif如何配置使用?

SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.2.0 应用工程编译错误

关于ADAU1701使用外部电位器通过AUX ADC实现低频相位0-180度连续改变的问题