Post Go back to editing

有奖盖楼大分享——PCB设计的100件事

最近,坛子里有人提到PCB设计的一些话题PCB设计那些陈规原来并不是铁律,这个不走寻常路的大牛设计大家怎么看?

 

关于PCB设计,是个工程师都有一万句话可以说,无论是经验还是吐槽,或者曾经发生过的PCB设计糗事。

 

对此,小编也深有体会,对那些逆天要求的N多层、射频。。。各种要命的高难度PCB设计一直有后遗症。。。

 

BTW,小编不想做负能量传递者,哈哈。。。本着ADI超越一切可能的精神,希望带领大家超越PCB设计的一切可能。

 

So,欢迎你分享PCB设计中的点点滴滴经验、分享对你的电路设计帮助很大的书籍、资料等等。

 

其实,这个话题是非常利国利网民的大好事,但小编还是很任性的争取到福利,给予积极分享、最佳分享、幸运分享的小伙伴,以资鼓励!(此处有10分钟的掌声)

 

评奖规则根据你的回复互动的次数,你的内容获得互动次数越高,越有机会获得奖品,奖品等级越高。所以,参加活动,记得为你的内容拉票哦

 

互动指标:其他用户的对你内容的回复、点赞

 

一等奖:互动次数最多的1~X位

二等奖:互动次数排 x+1~y位

三等奖:互动次数排 y+1~z位

 

奖品总数不低于10个,不超过50个,到底要发出多少个,就看本帖的火爆程度啦,小编希望是超过100层盖楼,可能吗?加油啦,奖品超越一切可能哦,哈哈哈哈

活动时间:11月14日至11月30日

 

奖品展示

一等奖:带灯台式放大镜主板电路板维修辅助夹工具工作台支架式

二等奖:精美陶瓷杯

三等奖:非常见问题解答合集(ps 这本书的电子版,可点击“非常见问题解答”系列首册电子书上架啦 下载)

 

  • PCB设计,不仅要有扎实的理论功底,还要有丰富的实践经验。

  • 读研的时候,接触的PCB。导师让我画板子,画单层板。我是用的AD,从师兄那里拷来的视频教程,边看边练。资质不好,花了一个多星期,学习了点皮毛。然后就是开始画导师给的电路图了。具体要注意什么,导师没有告诉我,只是听师兄们说了几点原则。反正,我就这样搞起来。回想起来,自己开始就是排版元器件,理顺线路,不要交叉啥的。最后呢,我画好给导师看,导师瞄了一眼,直接就是说画那么久才画这样子,说这样的板子根本没法用。。。。。

  • PCB是电子的城市,它包含公路、桥梁、高楼大厦、楼梯。没有PCB就没有现在的电子产品和电子技术。

  • 没明白什么意思,是在这里回复还是在论坛里回复别人呢?

  • 因为自己是做射频出身的,有一些做法,抛砖引玉。

    1、匹配器件尽量靠近相关的RF器件输出端;

    2、RF主信号线尽量短而直,如果受限与空间,可以采用L形布局,避免不必要的耦合;

    3、关于电感的放置位置,相邻两电感最好垂直摆放,避免器件互感影响参数,如果做不到垂直,尽量远离;

    4、射频信号线应远离电源线,高速数字信号线;

    5、RF主信号线上器件上的接地器件尽量就近接地,减少器件接地电感;

    6、RF输出端到天线间馈线,应尽量多的在两边打接地过孔。

    欢迎大家补充,交流学习。

  • 引用AD家的一张图,非常符合你的这句话

  • 就在这里哈,你要是对哪位坛友的观点持赞同,就请为他的回复点赞哦

  • PCB布线与布局隔离准则:

    强弱电流隔离

    大小电压隔离

    高低频率隔离

    输入输出隔离

    数字模拟隔离

    输入输出隔离

    分界标准为相差一个数量级。

    隔离方法包括:空间远离、地线隔开。

  • PCB布线基本方针:

    增大走线间距以减少电容耦合的串扰;

    平行布设电源线和地线以使PCB电容达到最佳;

    将敏感高频线路布设在远离高噪声电源线的位置;

    加宽电源线和地线以减少电源线和地线的阻抗。

  • 布线通行的原则:

    1)高频数字电路走线细一些、短一些好 

    2)大电流信号、高电压信号与小信号之间应该注意隔离(隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2KV时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3KV的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。)

    3)两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的输人及输出用的印制导线应尽量避兔相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。

    4)走线拐角尽可能大于90度,杜绝90度以下的拐角,也尽量少用90度拐角

    5)同是地址线或者数据线,走线长度差异不要太大,否则短线部分要人为走弯线作补偿

    6)走线尽量走在焊接面,特别是通孔工艺的PCB

    7)单面板焊盘必须要大,焊盘相连的线一定要粗,能放泪滴就放泪滴,一般的单面板厂家质量不会很好,否则对焊接和RE-WORK都会有问题

    8)大面积敷铜要用网格状的,以防止波焊时板子产生气泡和因为热应力作用而弯曲,但在特殊场合下要考虑GND的流向,大小,不能简单的用铜箔填充了事,而是需要去走线

    9)必须考虑生产、调试、维修的方便性