Post Go back to editing

有奖盖楼大分享——PCB设计的100件事

最近,坛子里有人提到PCB设计的一些话题PCB设计那些陈规原来并不是铁律,这个不走寻常路的大牛设计大家怎么看?

 

关于PCB设计,是个工程师都有一万句话可以说,无论是经验还是吐槽,或者曾经发生过的PCB设计糗事。

 

对此,小编也深有体会,对那些逆天要求的N多层、射频。。。各种要命的高难度PCB设计一直有后遗症。。。

 

BTW,小编不想做负能量传递者,哈哈。。。本着ADI超越一切可能的精神,希望带领大家超越PCB设计的一切可能。

 

So,欢迎你分享PCB设计中的点点滴滴经验、分享对你的电路设计帮助很大的书籍、资料等等。

 

其实,这个话题是非常利国利网民的大好事,但小编还是很任性的争取到福利,给予积极分享、最佳分享、幸运分享的小伙伴,以资鼓励!(此处有10分钟的掌声)

 

评奖规则根据你的回复互动的次数,你的内容获得互动次数越高,越有机会获得奖品,奖品等级越高。所以,参加活动,记得为你的内容拉票哦

 

互动指标:其他用户的对你内容的回复、点赞

 

一等奖:互动次数最多的1~X位

二等奖:互动次数排 x+1~y位

三等奖:互动次数排 y+1~z位

 

奖品总数不低于10个,不超过50个,到底要发出多少个,就看本帖的火爆程度啦,小编希望是超过100层盖楼,可能吗?加油啦,奖品超越一切可能哦,哈哈哈哈

活动时间:11月14日至11月30日

 

奖品展示

一等奖:带灯台式放大镜主板电路板维修辅助夹工具工作台支架式

二等奖:精美陶瓷杯

三等奖:非常见问题解答合集(ps 这本书的电子版,可点击“非常见问题解答”系列首册电子书上架啦 下载)

 

Parents
  • 如何实现裸露焊盘的最佳电气和散热连接?

    裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC下方的一个焊盘,它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露焊盘的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。关键是将该焊盘焊接到PCB时,要形成稳定可靠的电气连接和散热连接,否则系统可能会遭到严重破坏。

    通过以下三个步骤,可以实现裸露焊盘的最佳电气和散热连接——

    01,在可能的情况下,应在各PCB层上复制裸露焊盘,这将为所有接地提供较厚的散热连接,从而快速散热,对于高功耗器件尤其重要。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。在底层上复制裸露焊盘时,它可以用作去耦接地点和安装散热器的地方。

    02,将裸露焊盘分割成多个相同的部分。以棋盘状最佳,可以通过丝网交叉格栅或焊罩来实现。在回流焊组装过程中,无法决定焊膏如何流动以建立器件与PCB的连接,因此连接可能存在,但分布不均,更糟糕的情况是连接很小并且位于拐角处。将裸露焊盘分割为若干较小的部分可以使各个区域都有一个连接点,从而确保器件与PCB之间形成可靠、均匀的连接。

    03,应当确保各部分都有过孔连接到地。各区域通常都很大,足以放置多个过孔。组装之前,务必用焊膏或环氧树脂填充每个过孔,这一步非常重要,这样才能确保裸露焊盘焊膏不会回流到过孔空洞中,否则会降低正确连接的机率。

     

    来自ADI的工程师。

Reply
  • 如何实现裸露焊盘的最佳电气和散热连接?

    裸露焊盘(引脚0)指的是大多数现代高速IC下方的一个焊盘,它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露焊盘的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。关键是将该焊盘焊接到PCB时,要形成稳定可靠的电气连接和散热连接,否则系统可能会遭到严重破坏。

    通过以下三个步骤,可以实现裸露焊盘的最佳电气和散热连接——

    01,在可能的情况下,应在各PCB层上复制裸露焊盘,这将为所有接地提供较厚的散热连接,从而快速散热,对于高功耗器件尤其重要。在电气方面,这将为所有接地层提供良好的等电位连接。在底层上复制裸露焊盘时,它可以用作去耦接地点和安装散热器的地方。

    02,将裸露焊盘分割成多个相同的部分。以棋盘状最佳,可以通过丝网交叉格栅或焊罩来实现。在回流焊组装过程中,无法决定焊膏如何流动以建立器件与PCB的连接,因此连接可能存在,但分布不均,更糟糕的情况是连接很小并且位于拐角处。将裸露焊盘分割为若干较小的部分可以使各个区域都有一个连接点,从而确保器件与PCB之间形成可靠、均匀的连接。

    03,应当确保各部分都有过孔连接到地。各区域通常都很大,足以放置多个过孔。组装之前,务必用焊膏或环氧树脂填充每个过孔,这一步非常重要,这样才能确保裸露焊盘焊膏不会回流到过孔空洞中,否则会降低正确连接的机率。

     

    来自ADI的工程师。

Children
No Data