Post Go back to editing

有奖盖楼大分享——PCB设计的100件事

最近,坛子里有人提到PCB设计的一些话题PCB设计那些陈规原来并不是铁律,这个不走寻常路的大牛设计大家怎么看?

 

关于PCB设计,是个工程师都有一万句话可以说,无论是经验还是吐槽,或者曾经发生过的PCB设计糗事。

 

对此,小编也深有体会,对那些逆天要求的N多层、射频。。。各种要命的高难度PCB设计一直有后遗症。。。

 

BTW,小编不想做负能量传递者,哈哈。。。本着ADI超越一切可能的精神,希望带领大家超越PCB设计的一切可能。

 

So,欢迎你分享PCB设计中的点点滴滴经验、分享对你的电路设计帮助很大的书籍、资料等等。

 

其实,这个话题是非常利国利网民的大好事,但小编还是很任性的争取到福利,给予积极分享、最佳分享、幸运分享的小伙伴,以资鼓励!(此处有10分钟的掌声)

 

评奖规则根据你的回复互动的次数,你的内容获得互动次数越高,越有机会获得奖品,奖品等级越高。所以,参加活动,记得为你的内容拉票哦

 

互动指标:其他用户的对你内容的回复、点赞

 

一等奖:互动次数最多的1~X位

二等奖:互动次数排 x+1~y位

三等奖:互动次数排 y+1~z位

 

奖品总数不低于10个,不超过50个,到底要发出多少个,就看本帖的火爆程度啦,小编希望是超过100层盖楼,可能吗?加油啦,奖品超越一切可能哦,哈哈哈哈

活动时间:11月14日至11月30日

 

奖品展示

一等奖:带灯台式放大镜主板电路板维修辅助夹工具工作台支架式

二等奖:精美陶瓷杯

三等奖:非常见问题解答合集(ps 这本书的电子版,可点击“非常见问题解答”系列首册电子书上架啦 下载)

 

Parents
  • 布线通行的原则:

    1)高频数字电路走线细一些、短一些好 

    2)大电流信号、高电压信号与小信号之间应该注意隔离(隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2KV时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3KV的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。)

    3)两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的输人及输出用的印制导线应尽量避兔相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。

    4)走线拐角尽可能大于90度,杜绝90度以下的拐角,也尽量少用90度拐角

    5)同是地址线或者数据线,走线长度差异不要太大,否则短线部分要人为走弯线作补偿

    6)走线尽量走在焊接面,特别是通孔工艺的PCB

    7)单面板焊盘必须要大,焊盘相连的线一定要粗,能放泪滴就放泪滴,一般的单面板厂家质量不会很好,否则对焊接和RE-WORK都会有问题

    8)大面积敷铜要用网格状的,以防止波焊时板子产生气泡和因为热应力作用而弯曲,但在特殊场合下要考虑GND的流向,大小,不能简单的用铜箔填充了事,而是需要去走线

    9)必须考虑生产、调试、维修的方便性

Reply
  • 布线通行的原则:

    1)高频数字电路走线细一些、短一些好 

    2)大电流信号、高电压信号与小信号之间应该注意隔离(隔离距离与要承受的耐压有关,通常情况下在2KV时板上要距离2mm,在此之上以比例算还要加大,例如若要承受3KV的耐压测试,则高低压线路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制线路板上的高低压之间开槽。)

    3)两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的输人及输出用的印制导线应尽量避兔相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好加接地线。

    4)走线拐角尽可能大于90度,杜绝90度以下的拐角,也尽量少用90度拐角

    5)同是地址线或者数据线,走线长度差异不要太大,否则短线部分要人为走弯线作补偿

    6)走线尽量走在焊接面,特别是通孔工艺的PCB

    7)单面板焊盘必须要大,焊盘相连的线一定要粗,能放泪滴就放泪滴,一般的单面板厂家质量不会很好,否则对焊接和RE-WORK都会有问题

    8)大面积敷铜要用网格状的,以防止波焊时板子产生气泡和因为热应力作用而弯曲,但在特殊场合下要考虑GND的流向,大小,不能简单的用铜箔填充了事,而是需要去走线

    9)必须考虑生产、调试、维修的方便性

Children
No Data