Post Go back to editing

有奖分享:2017那些与ADI一起“芯动”时刻

时光太匆匆,还没来得及跟2017说声再见,2018已经强势进入……

辞旧迎新,总得盘点盘点,回顾回顾。

对于很多产业小伙伴,他们的回顾中一定有ADI——

2月、ADI选择Arrow Electronics作为全球分销渠道战略合作伙伴;

4月,与Renesas Electronics合作开发77/79-GHz汽车RADAR技术;

6月,携手诺基亚贝尔,共同拓展物联网市场;

8月,与Cornucopia Project 、ripe.io一起探索智能农业;

10月,与中移物联网建立战略合作关系,携手推进中国物联网应用;

……

对于论坛的小伙伴,你的回顾中是否也有ADI?

欢迎与我们一起发帖分享2017那些与ADI一起“芯动”的时刻——

这一年,你与ADI发生了哪些交集?都有哪些小故事呢?欢迎发起主题帖分享:

晒晒让你剁手的ADI产品;

说说你新了解的ADI产品;

评一评让你眼前一亮的ADI新品;

图片秀一秀你与ADI线下的偶遇;

展示使用ADI产品做出来的作品;

……

活动时间:

2018年1月9日~ 1月31日

活动奖励:

最热门分享奖互动(点赞+评论)次数最多(2名):

奖品:《模拟电路设计手册晋级应用指南》

最受宠爱奖被查看的次数最多(3名):

奖品:纸质版《非常见问答合集》+《系统方案精选(2017)》一套

幸运参与奖,凡成功参与者均有机会取得ADI笔记本 or USB智能插座。

ps、如果你的分享被大家喜欢的次数阅读多,入选几率越高哦~

Top Replies

  • 一直有使用ADI公司的产品,ADI的手册写得很好。

  • 2017年,我设计了一个电路系统方案,使用了ADI的分频器芯片,以及低噪声LDO ADP150。不过我的主业还是芯片设计,我设计了一个极低相噪振荡器,为了测试,需要一个极低噪声的LDO,我发现ADI有一款LDO能达到我的要求,是ADM7155,的确如此,我用这款LDO给我的振荡器供电,测试得到了极佳的噪声性能。ADI的芯片的确很强大。

  • 楼上的都是大牛啊,我只有仰望的份了,路还很长,向大家学习了!

  • 用过超低噪声的AD797,Z这颗神料达到了我的设计需求,感谢ADI设计这样的产品造福于广大工程师。

  • 2017年参与的项目挺多,技术收获也不少,有很多东西都是第一次尝试;

    1、在数字通信方面,仍然使用485隔离芯片ADM2587和CAN通信隔离芯片ADM3053,因为体积小,而且不需要隔离电源DC-DC模块。

    2、设计了一块模拟到数字的隔离转换板,前极使用差分运放处理模拟信号,然后经adc驱动器传入AD转换芯片,在AD转换后经过隔离芯片送入MCU,当时设计时考虑使用光隔离,光隔离体积大,而且速度受限,成本高。也考虑过使用某个厂家的电容隔离式数字芯片,经过多方考虑和ADI的口碑,最终选择ADuM263,体积很小,使用方便,非常好用。

    3、第一次使用FPGA设计电路,程序自己写,曾经写过简单的CPLD程序,像这种复杂结构,还是第一次接触;当然必须要上,买书,学习,实践,一样也不能少;双端口RAM,乘法,RAM,FIFO RAM,串行通信协议等等,还是看datasheet有用啊;在这之中,也使用了ADI的模拟数字转换器AD7606,FPGA并口访问,比较简单。

    4、要说是接触最有技术含量的,那还是ADI的adsp-21489,之所以抛弃以前的MCU,是因为处理速度问题;adsp-21489是双核多条64位总线,400MHz指令速度,而且1024点FFT只需要23uS,LQFP封装,也容易手动焊接;全新的架构,需要时间熟悉,还是看datasheet,里面说得很详细;这里吐槽一下,ADI的仿真工具太贵了。

    5、购买了一块EVAL-AD7687-PMDZ的板子,花了我两百多大洋,想利用业余时间搞搞,学习一下,看怎么样能更好的提高采样精度,降低噪声,看ADI是如何把这些做到极致的。

    6、最大的收获,还是在ADI的论坛里凑热闹,和大家讨论问题,向前辈们学习,在这里有很多经典的资料,只是精力有限,不能一一拜读了

    我是冲着《模拟电路设计手册晋级应用指南》这本书来的

  •        在硬件模拟电子行业工作了七年有余,从业中看到了AD的强大,无论是 OP,ADC,还是调制解调芯片等各类模拟芯片都有着其出色的地方,让我印象深刻的是 AD4351 芯片的同相输出功能,让我对PLL又进一步的加深的认识。收购迅泰以后,AD公司在模拟芯片上的优势又一次增加,使其成为业界首屈一指的公司。我在工作的几年间,选取芯片时,首先是在AD官网寻找,找到合适的芯片以后,再搜寻官网给的应用技术文件等,全面而系统的把芯片的使用和注意事项阐述了一遍,让我少走了不少弯路。最重要的是,论坛的在我的从业生涯中也起到的拨云见日的作用,每次遇到久悬未解的难题,都能在论坛上得到耐心细致而详细的回答,让我在使用设计中进步很大。

            非常感谢AD给我们提供这么完善的机制,你让许多工程师走的更深远。。。。。

  • 工作岗位变动了,16年在好友的推荐下来带了这里,17年初在这里学习了很多。后来公司整合,做售前了,不过还是在没事的时候来这里看看大家!

  • 可以作为一种兴趣爱好发展