Post Go back to editing

有奖分享:2017那些与ADI一起“芯动”时刻

时光太匆匆,还没来得及跟2017说声再见,2018已经强势进入……

辞旧迎新,总得盘点盘点,回顾回顾。

对于很多产业小伙伴,他们的回顾中一定有ADI——

2月、ADI选择Arrow Electronics作为全球分销渠道战略合作伙伴;

4月,与Renesas Electronics合作开发77/79-GHz汽车RADAR技术;

6月,携手诺基亚贝尔,共同拓展物联网市场;

8月,与Cornucopia Project 、ripe.io一起探索智能农业;

10月,与中移物联网建立战略合作关系,携手推进中国物联网应用;

……

对于论坛的小伙伴,你的回顾中是否也有ADI?

欢迎与我们一起发帖分享2017那些与ADI一起“芯动”的时刻——

这一年,你与ADI发生了哪些交集?都有哪些小故事呢?欢迎发起主题帖分享:

晒晒让你剁手的ADI产品;

说说你新了解的ADI产品;

评一评让你眼前一亮的ADI新品;

图片秀一秀你与ADI线下的偶遇;

展示使用ADI产品做出来的作品;

……

活动时间:

2018年1月9日~ 1月31日

活动奖励:

最热门分享奖互动(点赞+评论)次数最多(2名):

奖品:《模拟电路设计手册晋级应用指南》

最受宠爱奖被查看的次数最多(3名):

奖品:纸质版《非常见问答合集》+《系统方案精选(2017)》一套

幸运参与奖,凡成功参与者均有机会取得ADI笔记本 or USB智能插座。

ps、如果你的分享被大家喜欢的次数阅读多,入选几率越高哦~

Top Replies

  • 发帖子,讲出你的故事~

  • 2017年是自我提升比较满意的一年,今年随着一个一个项目的落地,自己也逐渐积累了更多的经验和知识;最重要的是今天的项目大多数都用到了ADI提供的芯片:PLL、Mixer、Amp、Switch、LDO等等,芯片优良的指标特性和易懂使用Datasheet,都让我从中获得了不少;在此,我分享一个自己遇到过得实例:

    AD8099是一款超低噪声(0.95nV)和超低失真(-92dBc@1MHz)的电压反馈运算放大器,这两种特性相结合使其非常适合用于16位和18位系统。AD8099具备一个高线性度、低噪声输入级,可以在低增益下通过高转换速率来增加全功率带宽。

    AD8099具备外部补偿,从而允许用户设置增益带宽积。外部补偿可实现+2+10的增益,并且频宽折中最小。它还具备的极高压摆率,从而可以灵活地使用整个动态范围,而不影响带宽或产生失真。稳定时间为18nS(稳定度0.1%),过载恢复时间为50nS.

    AD8099可在电源电流仅为15mA的情况下驱动负载。AD8099的电源电压范围为5V12V,失调电压为(典型值),带宽为(增益为+2时),增益带宽积(GBWP)为,适合于各种应用。

    AD8099有两种封装:SOIC8,以及专门针对高性能和高速放大器而优化的新型引脚分布的LFCSP封装。

    接下来详细的讲述一下调试的整个过程:

    在最开始设计电路的时候,我再Multisim12里面进行了仿真,随便选择了两个设置增益的电阻,原理图如下所示:

    波特图也很好,于是我按照仿真的电路搭建了实际的电路。我想先测一下运放的失调电压,于是将输入端接地,然后用万用表测量了一下输出,结果万用表显示3.7V左右。为什么会有这么大的直流失调呢?任何一个运放的失调也不会有这么大啊,况且我设置的增益仅仅只有6.6倍。应该是振荡了!运放的输出锁定到了它的一个最大输出电压轨!按照经验,我又在反馈电阻上面并联了一个30pF的电容,希望通过这种方式补偿,从而消除振荡。可是,结果并没有按照预期的出现,还是继续振荡!

    也许是哪里的电容导致的相移使运放振荡的吧?于是又把所有不相干的电容全部拆除了。结果还是一样,振荡!时间已经很晚了,心情很郁闷,因为之前调试的一个AD797也出现了这样的状况,调试了好久都没有正常。以前做过很多运放以及相关的东西,但是都没有出现过这种状况,难道是因为AD8099比较特殊吗?的确比较特殊,它的带宽和压摆率是其他一些电压反馈型运放完全无法企及的。这种高速运放通常比其他类型的运放更加敏感,因为为了能够使运放有足够的带宽和速度,设计者并没有像一般的运放那样在运放内部做足补偿,而是需要通过外部的阻容网络根据设计需要进行外部补偿,因此它对外界的条件也就更加敏感。或许,我该好好读一下数据手册了。于是专门把数据手册打印了出来(还好学校晚上11点的时候打印店还都开着),想认认真真的看一遍,是不是有自己忽略了的有用信息。

    又看了看数据手册,发现了一些新线索:数据手册推荐的反馈电阻的阻值范围为到,于是选择了499欧姆和16欧姆的电阻来设置增益,大约为32.2倍。再次测试!用安捷伦六位半的数字万用表34410A测量运放的输出端,哎呀,失调只有约60uV!比数据手册中的典型值还小的多!真是令人兴奋的数据!于是想进一步测试一下交流性能,便输入了50mV频率1K的正弦波,用示波器看了看,基本符合要求。大致看了下其他频率下的输出,也还不错。终于可以往自己需要的增益上推进啦!于是将电路按照下图的参数进行了配置,首先测试了直流失调,很正常的60uV

    终于没有振荡了!

      再次用频谱仪测试输入为

    50MHZ正弦波时候的频谱,如图所示

  • 2017年印象最深刻的一个项目,也是我职业生涯里难忘的一个,因为这个项目最后由于某种原因烂尾了。

    我所负责的部分,主要用了AD9957 DDS芯片来实现激励信号的产生,驱动AD9957采用的是FPGA+STM32这个框架,参考电路当然是官方评估板的图。利用AD7606采集了几路调理之后的信号,还利用AD5672R输出电压来进行功率控制。到了第二版追加了音频信号的采集,自己选了个AD7612。千辛万苦把这个系统搞了起来,实现了预期的功能,还有很多待优化的,结果项目下马了,几个月心血付之东流。毕竟这东西从原理图到PCB,再到程序的设计都是我自己来的,心痛不已。

  • 没错,在下就是为了那个本子来留言的

  • 作为一名嵌入式Linux程序员,很多时候用的都是ADI公司的ADC,DAC这样的设备,价格昂贵,但质量可以,每次选择ADC首选ADI公司的。在Linux的drivers下的代码树里面可以看到ADI公司对自己公司的设备驱动支持很好,都是ADI AE写的,版权声明都是ADI,很多时候真的很便利,不需要我们去开发底层设备,这个地方是比德州仪器做的好。工作室买了很多ADI的产品,看见没。

    我自己有的时候也在Linux源代码下drivers下,看ADI写的ADC的Linux底层驱动,学习到了很多,离ADI的AE这个职位还有一段距离,我得好好努力。

    用“芯”体会,用“芯”学习!