Post Go back to editing

有奖分享:2017那些与ADI一起“芯动”时刻

时光太匆匆,还没来得及跟2017说声再见,2018已经强势进入……

辞旧迎新,总得盘点盘点,回顾回顾。

对于很多产业小伙伴,他们的回顾中一定有ADI——

2月、ADI选择Arrow Electronics作为全球分销渠道战略合作伙伴;

4月,与Renesas Electronics合作开发77/79-GHz汽车RADAR技术;

6月,携手诺基亚贝尔,共同拓展物联网市场;

8月,与Cornucopia Project 、ripe.io一起探索智能农业;

10月,与中移物联网建立战略合作关系,携手推进中国物联网应用;

……

对于论坛的小伙伴,你的回顾中是否也有ADI?

欢迎与我们一起发帖分享2017那些与ADI一起“芯动”的时刻——

这一年,你与ADI发生了哪些交集?都有哪些小故事呢?欢迎发起主题帖分享:

晒晒让你剁手的ADI产品;

说说你新了解的ADI产品;

评一评让你眼前一亮的ADI新品;

图片秀一秀你与ADI线下的偶遇;

展示使用ADI产品做出来的作品;

……

活动时间:

2018年1月9日~ 1月31日

活动奖励:

最热门分享奖互动(点赞+评论)次数最多(2名):

奖品:《模拟电路设计手册晋级应用指南》

最受宠爱奖被查看的次数最多(3名):

奖品:纸质版《非常见问答合集》+《系统方案精选(2017)》一套

幸运参与奖,凡成功参与者均有机会取得ADI笔记本 or USB智能插座。

ps、如果你的分享被大家喜欢的次数阅读多,入选几率越高哦~

Parents
  • 2017年印象最深刻的一个项目,也是我职业生涯里难忘的一个,因为这个项目最后由于某种原因烂尾了。

    我所负责的部分,主要用了AD9957 DDS芯片来实现激励信号的产生,驱动AD9957采用的是FPGA+STM32这个框架,参考电路当然是官方评估板的图。利用AD7606采集了几路调理之后的信号,还利用AD5672R输出电压来进行功率控制。到了第二版追加了音频信号的采集,自己选了个AD7612。千辛万苦把这个系统搞了起来,实现了预期的功能,还有很多待优化的,结果项目下马了,几个月心血付之东流。毕竟这东西从原理图到PCB,再到程序的设计都是我自己来的,心痛不已。

Reply
  • 2017年印象最深刻的一个项目,也是我职业生涯里难忘的一个,因为这个项目最后由于某种原因烂尾了。

    我所负责的部分,主要用了AD9957 DDS芯片来实现激励信号的产生,驱动AD9957采用的是FPGA+STM32这个框架,参考电路当然是官方评估板的图。利用AD7606采集了几路调理之后的信号,还利用AD5672R输出电压来进行功率控制。到了第二版追加了音频信号的采集,自己选了个AD7612。千辛万苦把这个系统搞了起来,实现了预期的功能,还有很多待优化的,结果项目下马了,几个月心血付之东流。毕竟这东西从原理图到PCB,再到程序的设计都是我自己来的,心痛不已。

Children
No Data