2017那些与ADI一起“芯动”时刻: 从2016年加入ADI中文技术论坛以来,2017年是我与ADI接触最多的一年了!
通过在论坛里尽自己所能回答问题,不仅仅是帮助别人,更是自己学习的过程。最重要的是,论坛中的相关的设计资源丰富,作为一名电子工程系的学生,这些跟工程设计紧密相连的资料比起课本知识,收益更大!
从最初接触ADI的放大器到DDS芯片再到高速ADC的选型,这都是我与ADI之间的故事脉络。AD603、AD811、AD836等等,这些放大器芯片都是自己画板制板完成调试的,在到后来的AD9834芯片原理图设计,在实验室不知经历了多少个日日夜夜。最有意思的还是玩室友的analog discovery,不得不说这个学习套件对于学生党的我来说,受益匪浅!
最近开始做中频信号采集需要用到高速ADC,就一直在ADI官网和论坛中查找相关的设计文档,做方案积累,包括AD9695、AD9690这些JESD204高速串行接口的ADC,都是通过这些芯片的demo设计进行学习的,比如AD9695-1300评估板
最后希望在2018年里能够与ADI共同进步,收获自己,收获未来!