Post Go back to editing

有奖“示爱”行动——谈谈那些让你爱爱爱爱不完的电路

电路的世界,绝不是只有枯燥和冰冷,

还有我们指标党对技术穷尽追求后的欣喜热爱。

来来来,一起说出你喜欢的电路,这个春天我们一起来示爱——

50多年的历史,ADI共推出数以千计业界领先的电路产品,

加速世界模拟技术发展的进程,

ADI出品,必是精品!

但,每个工程师的心中,都有一个Ta认可真正的经典。

亲们,在你的设计职涯中,你最爱的那款ADI电路是什么?

欢迎一句话点评,跟帖与我们分享!

网友范例:
AD827(陶封):本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。

很久以前做的一个小功率放大器,主要使用了两个AD827双运放,300V/ms 转换速率,2 mV 最大输入补偿电压,只需10mA总电流就便可同时供应±5V到±15V的放大器!它在低成本的情况下实现高速度、低功耗。

活动规则:

  1. 跟帖分享认为最经典的电路,并说明理由
  2. 你分享的内容互动越高(评论+点赞),获奖率越高哦

评奖规则:

根据分享内容的质量以及互动数量评选。

奖品:

一等奖:《模拟电路设计》(共1名

二等奖:蓝牙音箱共2名

三等奖:蕉下雨伞共3名

参与奖:ADI 2018笔记本、红色 USB插座、纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》,三选一(若干名)

  • AD620及其衍生品,简直不要太棒了,鉴于保密原因不能给出具体实例。还有AD7193这类ADC,配置灵活,功能强大,高性价比,完美的低功耗应用适应性……

  • 我想说的是的ADM3053芯片--一款CAN的接口芯片。目前是我能看到的唯一一款集成隔离电源和信号隔离的接口芯片,可以在尺寸上和同等级厂商的接口解决方案带来的成本上以及布线空间上都是最优的解决的方案,只可惜是在EMC特性对板卡上要求很多,所以对于我来说,还是限制了一下使用场合,不过这不能改变我对于它的评价。

  • 对ADI的DDS一直最爱,从最初的AD9852/54开始用,到后来的AD9910,一直在用ADI的DDS,配置灵活,功能强大,超高性价比。

    超赞,赞,赞

  • ADA4528-2双运放,其极低的噪声、失调电压和温度漂移使得其可以运用于许多场合,尤其应变计、称重等信号的放大,是目前业内成本最低、性能最优的产品(没有之一)。

  • AD8310是一直以来的选择,高增益和宽带宽真的适用范围很广,不过实际使用中还是对输入端信号非常敏感。所以,屏蔽和电源退耦是至关重要,电容一定要尽可能的靠近输入脚,然后搭配AD8042,因为它功耗低,所以我经常使用两个AD8042,然后中频、解调信号就万事大吉了。当然这只是一小部分,总之,ADI的放大器真的还是很靠谱的。

  • 贴上8620的技术指标

    • 低噪声:6 nV/√Hz
    • 低失调电压:100 µV(最大值)
    • 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
    • 快速建立:0.01%建立时间为600 ns
    • 低失真
    • 单位增益稳定
    • 无反相
    • 双电源供电:±5 V至±13 V
    • AD8610和AD8620的具体应用包括:电子仪器仪表;ATE放大、缓冲和积分器电路;CAT/MRI/超声医疗仪器仪表;仪器级光电二极管放大;快速精密滤波器(包括PLL滤波器)
  • 当时正因为485串口的高速隔离,被Boss折腾得不要不要的 -- 老大,俺已经差不多用尽了PC814光藕的速度潜力了,115200的速度还不够??!一般电路用 PC814 最多9600,俺加速了十一倍好不好!!!

    好在,倍受折磨后,俺看到了 ADI 推出的 iCoupler, ADuM1xxx系列芯片,25mps以上的隔离通信速度,超过了公司使用的MCU的能力,终于看不到Boss的白眼球了,原来有人唱的 解放区的天是那么的蓝,是真的!

  • ADI公司的AD7767是高性能24位过采样SAR模数转换器 (ADC),实现了DC精度与AC性能的突破性结合。AD7767拥有内部的FIR低通滤波器、高达128 k SPS的转换速率以及15n V/℃的失调漂移,进一步将工业、医疗及汽车应用中的高精度测量提升到了新的水平。

    传统上讲,漂移性能较高的工业用Δ-ΣADC采用具有较大带通固定偏差的数字滤波器,这就导致信号带宽有限,正好适用于DC测量。而音频应用的高分辨率ADC能够提供更大的可用带宽,但偏移和漂移规范则比工业用ADC差得多 (常常无规范)AD7767将两种转换器的优势相结合。

    AD7767  具有种可选的工作模式,可实现高速度 (128 k SPS的数据速率、高分辨率 (109.5 dB SNR)以及低功耗 (15 m W)的优化。

           AD7767具有级联输出引脚及同步功能,因此可方便地用于多通道的系统中。AD7767  SPI串行接口方式支持菊花链,极大的简化了多片AD7767与微处理器的串行接口,只需使用微处理器一个支持SPI方式的串口,即可实现多通道同步数据采集,多片 AD7767组成菊花链。

    多片AD7767组成的菊花链

  • 我是做模拟IC的,之前做了一款多通道的14bit ADC,然后需要做一个裸片测试版,于是用这些元器件搭了一个:

    真16位 DAC AD5541,做模拟测试输入,可以产生正弦波,测DNL INL,非常好用;

    16位多通道 DAC AD5668,可以提供各种偏压;

    14位 ADC AD7942,采基准电压,输出一点都不跳变,说明输入和转换都是极低的噪声;

    基准 ADR421和ADR435,低噪声,还有驱动能力,加电阻分压还可以得到其他电平的基准,非常好用也。

    这个测试板后来被师弟们各自拿来用做测试,ADI的器件还是非常稳定的!

  • 实测8475的输出很准,并且温度漂移很小,能够完全满足项目需求。