Post Go back to editing

有奖“示爱”行动——谈谈那些让你爱爱爱爱不完的电路

电路的世界,绝不是只有枯燥和冰冷,

还有我们指标党对技术穷尽追求后的欣喜热爱。

来来来,一起说出你喜欢的电路,这个春天我们一起来示爱——

50多年的历史,ADI共推出数以千计业界领先的电路产品,

加速世界模拟技术发展的进程,

ADI出品,必是精品!

但,每个工程师的心中,都有一个Ta认可真正的经典。

亲们,在你的设计职涯中,你最爱的那款ADI电路是什么?

欢迎一句话点评,跟帖与我们分享!

网友范例:
AD827(陶封):本运放一亮相便有一种“君临天下”的气势。它将AD827(塑封)原有的弊病一扫而光,表现之全面为众运放之冠,简直达到了无懈可击的地步。令笔者印象最深刻的是其巨大的能量感和霸气十足的低频。

很久以前做的一个小功率放大器,主要使用了两个AD827双运放,300V/ms 转换速率,2 mV 最大输入补偿电压,只需10mA总电流就便可同时供应±5V到±15V的放大器!它在低成本的情况下实现高速度、低功耗。

活动规则:

  1. 跟帖分享认为最经典的电路,并说明理由
  2. 你分享的内容互动越高(评论+点赞),获奖率越高哦

评奖规则:

根据分享内容的质量以及互动数量评选。

奖品:

一等奖:《模拟电路设计》(共1名

二等奖:蓝牙音箱共2名

三等奖:蕉下雨伞共3名

参与奖:ADI 2018笔记本、红色 USB插座、纸质版《系统方案合集(第五辑)》+《非常见问题解答》,三选一(若干名)

  • AD8620AR灰常不错,应用在音频部分解析力太好了,换上了后那个声音晶莹剔透,清澈见底无法形容。有机会自己去体会。传说AD8620BR经过片内激光修正过指标更高,听感更好,可惜当前没有机会体验过。补充一点AD8620AR在充分通电2个月后会给你带来点惊喜哦!

  • 我要分享的电路是我从业多年觉的功能最强大、性能最好、设计简单的PLL芯片、ADF4350芯片,我敢说搞射频的小伙伴们都不陌生,从入行到现在已经有不下6款产品上用了该芯片。ADF4350芯片真的是功能、性能强大且很好用很亲民的芯片。给100个赞!

  • 电源方面觉的最好用的,也是我用的最多的LDO就是ADP151,用了很多年从来没有出过一点问题,性价比太好,谁用谁知道。

  • 看到版主的题目,我脑海中浮现的便是AD603的电路板。记得那是2015年的春季,学校的开始大学生电子设计大赛报名,学校校赛出的题目是《程控放大器》。拿到题目一脸懵逼,什么是放大器呀?放大器还可以用程序控制?咨询学长之后,学长推荐我往年的优秀题目方案,里面使用的就是AD603级联放大。于是AD603便成为了我人生中的第一个电路板,虽然距离现在已经过去3年了,但是清晰还记得那块蹩脚的电路板以及炒鸡难看的PCB走线。哈哈哈。顺便附上AD603的电路图。

    (记忆犹新!)

  • ADL5562与

    AD9265的完美配合使项目数字信号处理达到事半功倍的效果,给个完美的赞  。哈哈哈

  • 自己是做MEMS微机电系统研究。。。ADI 在MEMS领域的产品符合市场需求,优良特性包括功耗、精度以及尺寸。

    比如ADXL362是目前业界功耗最低的产品,只有1.8uA,待机时的功耗更达到了270nA,这样电池驱动的情况下可支持93年的待机。

  • HMC717LP3,算不算ADI的,做WIFI项目用的,增益高,噪声系数小,线性度好

  • AD620:单芯片仪表放大器,采用经典的三运放改进设计。通过调整外界电阻的阻值,用户只需一个电阻便可实现对增益的精确编程,内部电路元件进行严格匹配与跟踪,从而可确保此电路本身具有的高性能特性,以及非常高的共模抑制比。

    大学那会需要做一个电流采样的高精度数据采集电路,使用AD620,一块芯片就几乎把整个采集前段部分全部完成。第一次从书本到实践,ADI的器件提供了一个便利的阶梯,让我能够翱翔在电子世界中。

  • 我感觉ADXL345 是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高 达±16 g的加速度进行高分辨率(13 位)测量。数字输出数 据为 16 位二进制补码格式,可通过SPI(3 线或 4 线)或者I 2 C 数字接口访问。 ADXL345 非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中 测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加 速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够测量约 0.25°的倾 角变化。使用 ADXL345 等数字输出加速度计时,无需进行 模数转换,从而可以节省系统成本和电路板面积。ADXL345和精密模拟微控制器ADuC7024结合一起检测g加速度是很方便的。

  • ADI的芯片我用过不少,感觉性能可靠、稳定。目前,我最欣赏的是AD9364,这是一款收发机芯片,其配置灵活,可以用于多种场合,这款芯片体现了ADI卓越的IC电路设计和系统设计能力。