Post Go back to editing

Powerful 的大咖现身,有奖邀你来谈 Power

最近,看到了好多条有关Power by Linear产品的提问,版主就放心了,Linear.com完成与咱们官网(http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/adi-linear-combine/index.html?icid=adi-ltc_cn_hp )合并的重大消息看来大家都get到了~

还有亮点大家可能没有get到——

我们电源产品中国区市场总监Lorry Liang亲自回答了这些问题哦,说实话,版主都惊呆啦!

大侠Lorry的风采是这样的,超有范儿有木有——

(PS,最近Lorry做了Power By Linear的精彩演讲,https://mp.weixin.qq.com/s/F1v2ESMPJ1Q8KGqLu5hk5g 欢迎点击了解

话说Lorry是有才有料有热情的“三有”大咖好么,论坛的有问题的你快快发贴提吧!(嗯,版主只为你们着想)

啥??!!还有人不了解Power By Linear?!

上个帖子,恶补下先!一文了解 ADI 电源品牌 Power by LinearTm

有小伙伴帮版主介绍下你认识的Power By Linear吗?版主大奖侍候哦——

若干本《模拟电路设计手册晋级应用指南》+若干实用好礼 任性送哦!

活动规则(三选一,单独开贴的需要跟帖提供链接):

Power By Linear的产品一直以杠杠的性能著称,无论是99%效率的Power(LTC7820),还是大电流,或者噪声超级低(低过电池的LT3045)。。。。。电源设计阅芯无数的你,版主还欠你一个大奖——

  1. 本社区电源板块单独开贴,谈谈你用过或了解的任何一款Power By Linear产品或技术(内容要求原创,有图有真相,打动版主直接送大奖哦,哈哈。。。。);
  2. Linear的高性能产品技术服务全球工程师数十年,你是不是也有不少私藏的好料呢?本社区电源板块单独开贴或直接跟帖,分享任何关于Power By Linear的相关技术资料、有参考价值的好文章,等;
  3. Anyway,跟帖或单独发帖探讨与Power By Linear相关话题任何其他话题,包括但不限于:与Linear结缘故事;印象之Power By Linear;你最感兴趣的Power By Linear技术和产品;。。。。。。。

活动时间:

2018年5月3日~ 5月31日

活动奖励:

打动版主分享奖、最具人气奖(数量不限)——

奖品:价值298元的模拟设计网红参考书《模拟电路设计手册晋级应用指南》

积极参与奖,若干名

奖品:纸质版《非常见问答合集》、《系统方案精选(2017)》、2018 笔记本、U型枕、收纳包、陶瓷杯、16G U盘、USB插座、水杯等等……

  • 超想要《模拟电路设计手册晋级应用指南》,希望各位大佬帮个忙啊

  • Form Factor、Efficiency 和 EMI,是未来 Power by Linear 最主要考虑的三点。

  • 梁总 帅气十足,酷酷的,期待再次带来干货,感谢感动!

  • 关注ADI 非常久 10年以上吧,凌力尔特与之合并简直就是地球上最完美的事情 没有之一。最爱的 最厉害的两家公司在一起了。以前挺喜欢凌力尔特的,那种匠心!深深感染着我们去研发好的产品和品质。

  • 前段时间公司有打算研发BMS,目前主流方案是用的LTC6811,就先行评估。不得不说,6811的安全性、可靠性都是我见过的电池管理芯片中的极品,搭配LTC6820隔离,以菊花链连接,完美检测48节锂电池,

  • 够不够Power,你说了算!

    价值298元的《模拟电路设计手册晋级应用指南》每个搞模拟的人都希望得到,我来排个队

  • 用过一款产品:超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器 LT3045。

    输入电压:1.8V 至 20V;

    输出电压:0V 至 15V;

    输出电流:500mA;

    低噪声:10kHz 时产生 2nV/√Hz 的噪声,在 10Hz~100kHz上产生 0.8µVRMS 整体输出噪声;

    高带宽:1MHz;

    级联使用:并联使用提供输出电流;

    应用:PLL、VCO、混频器、LNA、噪声非常低的仪器、高速 / 高精确度数据转换器、成像和诊断等医疗应用、精准的电源以及作为开关电源的后置稳压器。

    传感器应用:

  • ADI+Linear的合体堪称完美,正如它说一样1+1>2!在工作中接触电源模块也多像LT1963、LT1764等这样的模块,在实际工程应用非常多,屡试不爽。

  • 先引用“Lorry Liang”的一段话:“我希望大家记住Power by Linear,因为在过去Linear在全世界的电源产品里面是比较顶尖的。现在收购之后是不是Linear就消失了呢?其实不是。公司新的电源产品的logo,它整合了ADI的三角形和Linear以前的logo,所以现在新的子品牌叫Power by Linear,公司会保留绝大多数以前的Linear的特点,因为从全球市场的比例来讲,新的Power by Linear整合Linear的产品和ADI电源的产品,这个比例可能Linear的电源产品占到85%,而传统的ADI电源产品不是特别强,它可能在一些定制化方面做的比较深,所以大概15%左右,加起来构成了一个新的品牌。

            ADI+Linear要做什么?其实就是高性能的模拟半导体工业的领导者,过去如果看传统的没有整合之前,很容易发现ADI的产品,也很容易发现LTC的产品,但是个公司整合之后我们可以补足ADI产品线上的短板,这也是ADI和LTC合并的最重要的原因,怎么样加强ADI在市场上的竞争力,怎么样和竞争对手PK。

             这也是我对ADI和Linear合并的最直观感受,强强联合,这也是半导体行业未来发展的趋势,发挥各自的优势,产品线上成为广大工程师的不二之选。我相信不止Power by Linear,ADI+Linear未来都会越来越好!

  • 本人从事煤矿产品的研发与设计工作,在电路设计中用到的电源芯片很多,但Linear的电源管理芯片LT1641-2I镍氢/镍镉电池充电管理芯片LTC4011使用,让我对Linear产品的品质产生了信心。

    众所周知,煤矿产品的最重要的参数是,产品的本安性能,本安性能的确定来自与产品的输入电源。所有的产家都希望自己家的电源输出电压大,输出电流高,带载能力更强,但同时带来的风险是产品的本安性能无法通过测试,容易失爆。在之前的设计中我们为了保护安全性都采用多个稳压管限压,大功率电阻流的方式来保证本安,但这样的设计使得我们牺牲了电源的带载能力。LT1641-2I的使用,让我们在设计时能够最大限度的来提高本安电源的带载能力,同时又能保证了产品通过本安测试。              

    1.本安电源保护板

    2.防爆合格证书

    目前我们正在研发新的本安电源模块,使用了新的方案,用LT3086LT4363-2来进行本安电路的保护,通过单片机来控制芯片短路保护时的快速开断。我相信Linear的品质一定会使我们的本安电源参数可以做到最大。

           同时也感谢Linear给我们矿山安全做出的贡献,希望Linear越来越好,为我们带来功能更强的产品。