Post Go back to editing

能获ADI&世健万元大奖的电源设计,究竟长什么样?(内有福利哦~)

不知道各位筒子们有没有关注前段时间结束的“ADI & 世健·电源智造设计赛”呢? 这是一场由ADI & Excelpoint 世健公司主办的电源设计大赛,历时5个多月。吸引200多名工程师踊跃报名,共计提交作品逾60个。其中最高奖项1万元现金奖励哦~

大赛主要考察工程师对瞬态响应、满载效率、轻载效率、输出纹波、静态电流、电路设计等方面的设计的把握,经 ADI 原厂对考核项目的测试,专家的评审综合意见,最终决出本次大赛的10强参赛选手!今天,斑竹就为大家盘点下这10位参赛选手的作品~

同时,看完了别人的作品,咱们也有一项晒作品的有奖活动,希望各位筒子们不要错过了哟~

活动规则:

1. 晒作品:贴图晒出你参与的产品设计 (要与ADI器件相关哟~)

2. 讲故事:一句话分享你开发设计该产品时的趣闻轶事 / 经验心得,或者你与ADI相识的小故事。

3. 斑竹将会从上述两个活动中分别选出10名幸运鹅,赠送精美的礼品,所以各位筒子们要走心鸭~

活动时间:

即日起至2020年5月7日

奖品一览

最后,不得不提一嘴的就是:斑竹将从本次晒作品的筒子中抽取2位幸运儿送出咱们的压箱大奖——《模拟电路设计手册晋级应用指南》



规则
[edited by: ternence at 8:53 AM (GMT 0) on 28 Apr 2020]
Parents
  • ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖

    基于 ADI- LT8610 的高效 2.5V 电源轨

    Black small square 输入电压12V, 输出电压2.5V,持续输出电流能力不小于2A;

    Black small square 整版使用电容合计容量,不得大于60uF;

    Black small square PCB 仅限于2-4层,不接受6层及以上PCB设计。

    选型工具使用 ADI 的 LTpowerCAD II,现在的设计辅助工具可以帮助工程师节省很多的时间,个人非常推荐学习和使用,还能避免一些人为错误,大大降低了设计难度,缩短了研发的周期。

    ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖

    基于静音开关的高效 BUCK 模块

    本次设计的电源主要应用在图像与视频领域。这次 IC 的选择是 LT8640,除了内部补偿以外都挺符合这次比赛要求的。

    ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖

    基于 LT8643S 和 LT8645S 的多模式交错电源

    低纹波、小负载波动、高效率、低静态功耗均可用 ADI 芯片实现,但无法用同一个芯片达到所有指标的极致。其中最难的是效率的提升,这个局限于芯片和物理法则,不作为首要考虑的重点。


    其次是动态响应,这要求电路快速动作,这显然与轻载和空载性能要求相反,具体可参考 LT8643 和 LT8645 的区别。将他们融合在一起谋求两个芯片性能的叠加,成为一个不错的选择。


    解决方案为双路交替工作,功率级分别是 LT8643S 和 LT8645S,其中集成 MOS 开关的 LT8643S 可以在高频下实现快速响应的 CCM 模式,这款芯片还支持可配置的外部补偿,而 LT8645S 可实现低空载电流和满载的高效率,运行在较低的开关频率。

    LT8645S 工作在 Burst 模式下,实现空载和满载的高效率,LT8643S 以 CCM 工作在 100mA 到 1.5A 的输出电流段,且输出设定电压比 LT8645S 高一点,当 LT8643S 开启时,LT8645S 自动处于休眠状态。

Reply
  • ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖

    基于 ADI- LT8610 的高效 2.5V 电源轨

    Black small square 输入电压12V, 输出电压2.5V,持续输出电流能力不小于2A;

    Black small square 整版使用电容合计容量,不得大于60uF;

    Black small square PCB 仅限于2-4层,不接受6层及以上PCB设计。

    选型工具使用 ADI 的 LTpowerCAD II,现在的设计辅助工具可以帮助工程师节省很多的时间,个人非常推荐学习和使用,还能避免一些人为错误,大大降低了设计难度,缩短了研发的周期。

    ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖

    基于静音开关的高效 BUCK 模块

    本次设计的电源主要应用在图像与视频领域。这次 IC 的选择是 LT8640,除了内部补偿以外都挺符合这次比赛要求的。

    ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖

    基于 LT8643S 和 LT8645S 的多模式交错电源

    低纹波、小负载波动、高效率、低静态功耗均可用 ADI 芯片实现,但无法用同一个芯片达到所有指标的极致。其中最难的是效率的提升,这个局限于芯片和物理法则,不作为首要考虑的重点。


    其次是动态响应,这要求电路快速动作,这显然与轻载和空载性能要求相反,具体可参考 LT8643 和 LT8645 的区别。将他们融合在一起谋求两个芯片性能的叠加,成为一个不错的选择。


    解决方案为双路交替工作,功率级分别是 LT8643S 和 LT8645S,其中集成 MOS 开关的 LT8643S 可以在高频下实现快速响应的 CCM 模式,这款芯片还支持可配置的外部补偿,而 LT8645S 可实现低空载电流和满载的高效率,运行在较低的开关频率。

    LT8645S 工作在 Burst 模式下,实现空载和满载的高效率,LT8643S 以 CCM 工作在 100mA 到 1.5A 的输出电流段,且输出设定电压比 LT8645S 高一点,当 LT8643S 开启时,LT8645S 自动处于休眠状态。

Children
No Data