Post Go back to editing

有奖征集丨工业技术千千万,你想Pick哪一款?

由德国发起的“工业4.0”(Industry 4.0)概念,正在全球发烧。更高水平的生产力和灵活性、更高的效率、更高的质量和更低的成本,是全世界的对工业 4.0 的期待。

但是,如何才能实现这些目标呢?应该采取什么措施?

你可能不知道,其实ADI 早已为设备制造商规划好了加速迈向工业4.0 的“快车道”~

5大领域:

安全沉稳应对不断变化的工厂

提供灵活的通用模拟IO  

实时确定性以太网,解决工业以太网面临的挑战  

提升基于条件的监测效率

智能机器人和合作机器人

欲了解详情请点击:

https://www.analog.com/cn/applications/markets/industrial-automation-technology-pavilion-home/industry-4-pt-0.html

32款系统方案:

智能能量采集和低功耗故障指示器设计

电机控制解决方案—伺服控制

ADI商用航空机解决方案

ADI电磁流量计解决方案

ADI Fast Start物联网平台

......

32款系统方案精选下载链接:

www.analog.com/.../apm-portal.html

活动规则看仔细了:

幸运大奖怎么拿?(ps.回答越走心,中奖率越高哦~)

  1. 在帖子下方留言,Pick你认为最有前景的领域或者系统方案

例:领域/系统方案 + 你的见解

  1. 在帖子下方提交,你个人有感的系统设计考虑或ADI方案价值主张(悄悄告诉你,系统方案文档中就有提及哦~)

例:xxx方案的设计挑战有......  / xxx方案,ADI的价值主张是......

精美礼品怎么拿?

  1. 下载任意一款系统方案,并截图发在本帖下方,即刻参与抽取精美礼品!

例:ADI Fast Start物联网平台

奖品一览:

幸运大奖

 

奖品数量有限,先到先得哦~

精美礼品

 

截止时间:8月31日

2019慕尼黑上海电子展demo视频

ADI SmartMesh无线网路温度同步采集

 

CBM无线状态监控方案

 

基于AD4111的PLC-DCS系统模拟输入解决方案

 

基于ADI iCoupler®技术的隔离HDMI视频系统

 

基于EtherCAT工业以太网双轴电机控制方案

 

高性能电源产品介绍——LTC7820-LT8650S-LTM4700

 

斑竹还收罗来了ADI 工业4.0《领先方案,决胜未来》执行指南PDF,有兴趣的小伙伴可以下载哦~

PDF



奖品
[edited by: ternence at 9:22 AM (GMT 0) on 27 Aug 2019]
Parents
  • 智能环保汽车/ADI汽车传感器和传感器接口解决方案

    车辆中通常 有超过100个传感器,通常按功能可以分为6类,包括压力传感 器、电流传感器、电容传感器、位置传感器、速度传感器和温度传感器。车辆传感器可用于传动系统、底盘/安全和车身系统。

    (1)ADI公司的应变信号调理IC ADA4557是一款单电源桥式传感器信号 调理器,额定温度范围为−40°C至+150°C,采用4 mm × 4 mm小型 LFCSP封装。

    (2)ADI电流检测放大器AD8207/AD8208/AD8209器件内部带有电磁干扰滤 波器,提供更高的抗电磁干扰性能。AD8207具有零漂移功能(失 调漂移小于1 μV/°C),最大失调小于0.5 mV。

    (3)ADI拥有特殊的sigma-delta (Σ-Δ)架构电容数字转换器(CDC),AD5933是一款高精度阻抗转换器,片上集成频率发生器与12 位、1 MSPS ADC。频率发生器允许用已知的信号来激励外部复阻 抗。外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP 引擎进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回 一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。

    (4)ADI在旋变数字转换器(RDC),AD2S1205和AD2S1210能够处理高达3,125 RPS的跟踪速率。 它们的精度可以达到±2.5弧分。AD2S1205是12位RDC,AD2S1210 的10/12/14/16位分辨率可由用户设置。芯片具有差分输入和增 量式编码器输出,以及可编程故障检测阈值。它们可在变速 箱、EPS和HEV/EV电机中用于电机轴角度和速度测量。

    (5)ADI公司发布了一款各向异性磁阻(AMR)传感器ADA4571,集成了 信号调理放大器和ADC驱动器。ADA4571产生两路模拟输出,指 示周围磁场的角位置。

    (6)ADI的TMP36精度达到满量程的±2°C,线性度为满量程的0.5°C, 温度范围为−40°C到+125°C,具有模拟输出。ADI的ADT7311和 ADT7312精度达到满量程的±1°C,温度范围为−40°C至+150°C, 具有数字SPI输出。对于裸片封装,ADT7312的温度范围可以增 加到−40至+175°C。

    除了这些,ADI的MEMS陀螺仪和加速度计也在汽车领域有很多应用,希望ADI在智能汽车领域有更大突破!!

Reply
  • 智能环保汽车/ADI汽车传感器和传感器接口解决方案

    车辆中通常 有超过100个传感器,通常按功能可以分为6类,包括压力传感 器、电流传感器、电容传感器、位置传感器、速度传感器和温度传感器。车辆传感器可用于传动系统、底盘/安全和车身系统。

    (1)ADI公司的应变信号调理IC ADA4557是一款单电源桥式传感器信号 调理器,额定温度范围为−40°C至+150°C,采用4 mm × 4 mm小型 LFCSP封装。

    (2)ADI电流检测放大器AD8207/AD8208/AD8209器件内部带有电磁干扰滤 波器,提供更高的抗电磁干扰性能。AD8207具有零漂移功能(失 调漂移小于1 μV/°C),最大失调小于0.5 mV。

    (3)ADI拥有特殊的sigma-delta (Σ-Δ)架构电容数字转换器(CDC),AD5933是一款高精度阻抗转换器,片上集成频率发生器与12 位、1 MSPS ADC。频率发生器允许用已知的信号来激励外部复阻 抗。外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP 引擎进行离散傅里叶变换(DFT)处理。DFT算法在每个频率上返回 一个实部(R)数据字和一个虚部(I)数据字。

    (4)ADI在旋变数字转换器(RDC),AD2S1205和AD2S1210能够处理高达3,125 RPS的跟踪速率。 它们的精度可以达到±2.5弧分。AD2S1205是12位RDC,AD2S1210 的10/12/14/16位分辨率可由用户设置。芯片具有差分输入和增 量式编码器输出,以及可编程故障检测阈值。它们可在变速 箱、EPS和HEV/EV电机中用于电机轴角度和速度测量。

    (5)ADI公司发布了一款各向异性磁阻(AMR)传感器ADA4571,集成了 信号调理放大器和ADC驱动器。ADA4571产生两路模拟输出,指 示周围磁场的角位置。

    (6)ADI的TMP36精度达到满量程的±2°C,线性度为满量程的0.5°C, 温度范围为−40°C到+125°C,具有模拟输出。ADI的ADT7311和 ADT7312精度达到满量程的±1°C,温度范围为−40°C至+150°C, 具有数字SPI输出。对于裸片封装,ADT7312的温度范围可以增 加到−40至+175°C。

    除了这些,ADI的MEMS陀螺仪和加速度计也在汽车领域有很多应用,希望ADI在智能汽车领域有更大突破!!

Children
No Data