Post Go back to editing

分享您最中意的ADI资料,赢跨年好礼

2018年的余额已经不足1周了,到处都进入了缅怀过去,展望未来的模式。仿佛就连中央6套都打开了几十年前的胶片,放起了《大话西游》。

“我的意中人是一位盖世英雄,有一天他会身披金甲圣衣、驾着七彩祥云来娶我”

影片的最后,至尊宝也没有让她失望,身披金甲驾着祥云而来,横扫六合,这是属于紫霞仙子的浪漫。

世界上的每一个人心中都有属于自己的浪漫,而属于咱们ITer的浪漫是什么?

是性能最好最合拍的芯片?

是如臂使指的开发板?

是带来干货的视频?

是启发思维的模拟对话?

还是那内容充实的白皮书?

活动规则:

  • 跟贴分享自己心中的浪漫,最中意,最感兴趣或者最有帮助的ADI相关比如:某一期模拟对话,某一款产品,某一个解决方案,论坛帖子,也可以是干货视频,技术白皮书,杨教授新书《新概念模拟电路》
  • 你分享的内容(心声或见解)能够引起大家的关注和共鸣就离奖品不远了哦~再加上互动数量(评论Heavy plus sign点赞)越多,获奖率就越高!

活动时间:

即日起至1月15日

奖品

斑竹将抽取20名幸运的小伙伴,赠送ADI定制的小礼品哦~

PS:奖品加码!

活动期间参与问题解答的筒子,如果你的答案被有效采纳,将直接获得版主准备的新年礼物一份。



添加规则
[编辑人: ternence 编辑时间: 26 Dec 2018 9:14 AM (GMT 0)]
  • 点赞《模拟电路设计手册-晋级指南》,无需多说,ADI大师经典传承作品。受益匪浅。 这个朋友用积分换的然后借给我看的。

  • 最中意,最感兴趣的是杨教授《新概念模拟电路》,比大学教材中的模电更加通俗易懂,当初什么都不懂,学得也不好,现在看《新概念模拟电路》,名副其实地温故知新,巩固自己薄弱的基础,希望以后能推出更多好书、好文!

  • 非常见问题解答—第130期      器件失效的元凶是什么?

    问:
    为什么未遭受压力的器件有时候会无缘无故地失效?
    答:
    有时候器件是“寿终正寝”,有时候是存在压力但不明显。

    (1)在选择器件时,有必要了解其结构和可能的老化相关失效机制;即使在理想条件下使用器件,这些机制也可能发生影响。

    (2)设计人员务必要考虑电路会遇到的环境挑战,在经济可行的情况下,应当通过设计来将任何潜在危害降至最小。

    (3)在正常使用的最极端情况下评估系统电子器件需要何种ESD保护并考虑如何实现,应当成为所有设计的一部分。

    (4)小型表贴电阻,其击穿电压可能低于30 V,相当容易受过压影响。

    (5)携带大直流电流的薄导体随着时间推移而变得越来越薄,最终失效。

    (6)用于给小型电子设备充电的廉价低压开关电源(“壁式电源适配器”)中,这是特别常见的失效机制。如果在一个交流周期的错误时间插入,整流器和电容就会携带非常大的浪涌电流,这种情况若多次发生,最终可能会损坏器件。用一个小电阻与整流器串联,可以限制此浪涌电流,使问题最小化。

    (7)无论设计什么电路,都有必要考虑所用器件的工作寿命和失效机制,以及在容许的最极端使用条件下,是否有任何潜在问题或压力源会导致器件受损。任何此类问题都应当考虑,并尽可能在最终设计中予以最小化。

  • 推荐ADI民用雷达解决方案。ADI的解决方案帮助用户实现最高水平的系统性能,同事能够缩减尺寸、重量与功耗,并缩减系统成本与开发时间。

  • 点赞ADI的icouple隔离技术。出色的共模噪声抑制能力,采用CMOS工艺可稳定工作于125°;抗电磁干扰等级达到22B;抗高电压浪涌能力出色。