Post Go back to editing

分享您最中意的ADI资料,赢跨年好礼

2018年的余额已经不足1周了,到处都进入了缅怀过去,展望未来的模式。仿佛就连中央6套都打开了几十年前的胶片,放起了《大话西游》。

“我的意中人是一位盖世英雄,有一天他会身披金甲圣衣、驾着七彩祥云来娶我”

影片的最后,至尊宝也没有让她失望,身披金甲驾着祥云而来,横扫六合,这是属于紫霞仙子的浪漫。

世界上的每一个人心中都有属于自己的浪漫,而属于咱们ITer的浪漫是什么?

是性能最好最合拍的芯片?

是如臂使指的开发板?

是带来干货的视频?

是启发思维的模拟对话?

还是那内容充实的白皮书?

活动规则:

  • 跟贴分享自己心中的浪漫,最中意,最感兴趣或者最有帮助的ADI相关比如:某一期模拟对话,某一款产品,某一个解决方案,论坛帖子,也可以是干货视频,技术白皮书,杨教授新书《新概念模拟电路》
  • 你分享的内容(心声或见解)能够引起大家的关注和共鸣就离奖品不远了哦~再加上互动数量(评论Heavy plus sign点赞)越多,获奖率就越高!

活动时间:

即日起至1月15日

奖品

斑竹将抽取20名幸运的小伙伴,赠送ADI定制的小礼品哦~

PS:奖品加码!

活动期间参与问题解答的筒子,如果你的答案被有效采纳,将直接获得版主准备的新年礼物一份。

Edit Notes

添加规则
[编辑人: ternence 编辑时间: 26 Dec 2018 9:14 AM (GMT 0)]
  • 身为论坛的小透明,要来争取一波奖品啦~

    我最中意的是《新概念模拟电路》

    想当年上大学时候修魔电,简直就是天书啊,再加上课本讲解十分生硬,可怜我挂了两学期Sob

    杨教授的《新概念模拟电路》通俗易懂的多,而且还有各种比喻~

    可能会有人说不严谨。但是我觉得相比之前的完全看不懂,让我有兴趣看下去才是关键~

    最后再次给杨教授《新概念模拟电路》点赞比心Hugging

  • 非常感兴趣ADI软件无线电相关技术,以及ADALM-PLUTO开发板。这是一款主动学习模块,便于自学无线电/RF相关知识。还可以放置在口袋里,完全由USB供电。非常值得爱好者拥有。正在攒钱买买买哈哈

  • ADALM-PLUTO开发板容易上手,GUI也是很直观的,并且针对不同层次和背景的学生设计,非常适用自学者哦~

    这是ADALM-PLUTO的产品详情:https://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/ADALM-PLUTO.html#eb-overview

    您心动了的话,可以通过下面两种方式购买呢:

    http://www.v3t.com.cn/products/ADI/ADALM/PLUTO.html

    http://www.mouser.cn/productdetail/analog-devices/adalm-pluto?qs=sGAEpiMZZMtI26rxh1qzjglFH8FXhl9K8VR3iZc2OOA%3D

  • 点赞AD9739A FMC卡是Xilinx SP605, ML605或KC705评估板的子板.两者组成的平台能把MPEG TS流转换成IF或RF信号(单路或多路),并支持大多数数字电视标准(DVB-C,J.83B, DVB-T, ATSC, DVB-S, ...),并可用来评估多种IP核如DVB-C J.83 Annex A/C 调制器,J.83 B有线调制器,DVB-T/H调制器, ATSC调制器,DVB-S调制器等

    当然咯,我是参考了那本解决方案,对方案选型帮助非常大。 

  • 已经做过好几个项目了,感谢AD8607,非常出色的应用在直流放大方面。优点有:功耗低,但输出驱动能力强;共模电压输入范围无限制;很高的共模抑制比,电源抑制比;极低的输入偏置电流Ib。
  • 点赞《模拟电路设计手册-晋级指南》,无需多说,ADI大师经典传承作品。受益匪浅。 这个朋友用积分换的然后借给我看的。

  • 最中意,最感兴趣的是杨教授《新概念模拟电路》,比大学教材中的模电更加通俗易懂,当初什么都不懂,学得也不好,现在看《新概念模拟电路》,名副其实地温故知新,巩固自己薄弱的基础,希望以后能推出更多好书、好文!

  • 非常见问题解答—第130期      器件失效的元凶是什么?

    问:
    为什么未遭受压力的器件有时候会无缘无故地失效?
    答:
    有时候器件是“寿终正寝”,有时候是存在压力但不明显。

    (1)在选择器件时,有必要了解其结构和可能的老化相关失效机制;即使在理想条件下使用器件,这些机制也可能发生影响。

    (2)设计人员务必要考虑电路会遇到的环境挑战,在经济可行的情况下,应当通过设计来将任何潜在危害降至最小。

    (3)在正常使用的最极端情况下评估系统电子器件需要何种ESD保护并考虑如何实现,应当成为所有设计的一部分。

    (4)小型表贴电阻,其击穿电压可能低于30 V,相当容易受过压影响。

    (5)携带大直流电流的薄导体随着时间推移而变得越来越薄,最终失效。

    (6)用于给小型电子设备充电的廉价低压开关电源(“壁式电源适配器”)中,这是特别常见的失效机制。如果在一个交流周期的错误时间插入,整流器和电容就会携带非常大的浪涌电流,这种情况若多次发生,最终可能会损坏器件。用一个小电阻与整流器串联,可以限制此浪涌电流,使问题最小化。

    (7)无论设计什么电路,都有必要考虑所用器件的工作寿命和失效机制,以及在容许的最极端使用条件下,是否有任何潜在问题或压力源会导致器件受损。任何此类问题都应当考虑,并尽可能在最终设计中予以最小化。

  • 推荐ADI民用雷达解决方案。ADI的解决方案帮助用户实现最高水平的系统性能,同事能够缩减尺寸、重量与功耗,并缩减系统成本与开发时间。

  • 点赞ADI的icouple隔离技术。出色的共模噪声抑制能力,采用CMOS工艺可稳定工作于125°;抗电磁干扰等级达到22B;抗高电压浪涌能力出色。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.