Post Go back to editing

发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿(获奖名单已公布)

ADI技术支持论坛不仅为大家提供向ADI专家求助的平台,同时也是工程师之间学习、分享、交流的平台,为增进分享、交流,特设有奖分享发帖活动。

 

活动规则:

1.  1、在任何相关板块,发布技术分享帖,包括但不限于:

     a)资料分享

     b)设计经验分享

     c)电路设计分享

     d)第三方论坛精华帖转发

     ……………………

2、所有发帖内容经管理员回帖确认,均可获得十元话费(限前一百位哦),最高关注分享帖前五位将分别获得Fashion comm百度云智能运动手环大奖(禁止任何刷帖行为,后台分析工具一经发现作弊行为,将取消所有获奖资格

1. 3、活动有效时间:即日~7月13日

2. 4、十元话费一经论坛管理员(管理员论坛ID为:ADIForum)回帖确认,即认为有效得奖,管理员不另行通知,请私信与管理员联系兑奖管理员ADIForum回帖内容:谢谢分享!

3. 5、十天内未私信联络论坛管理员兑奖者视为放弃

4. 6、大奖获奖者公布时间:7月14日

5. 7、大奖兑奖及奖品发送时间:7月14日~7月24日(逾期视为自动放弃)

消息编辑者为:Forum ADI

  • 这个怎么发啊?怎么能确定是前一百名呢?

  • AD8231包括了一个附加的片内运算放大器,进一步提高了性能。可以采用该运算放大器产生差分输出以便驱动高性能的ADC,或者用于提高和定制增益值。集成的运算放大器还为附加的误差校正、电平转换和滤波提供了一种工具。片内运算放大器采用了与仪表放大器相同的低噪声自动稳零技术,也具有R-R输入和输出。AD8231的功能齐备,无需容易产生噪声的分立元件,例如开关电容器,结合片内运算放大器附加的信号调理功能,比其它的零漂移仪表放大器对PCB面积需求减小50%。

  • 根据发帖时间做记录,前一百个就可以获得话费哦

  • 亲,就是分享您的测试、调试等经验,或者在其他地方看到比较好的相关帖子可以直接粘贴过来

  • AD公司生产的各种模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)(统称数据转换器)一直保持市场领导地位,包括  高速、高精度数据转换器和目前流行的微转换器系统(MicroConvertersTM )。   1)带信号调理、1mW功耗、双通道16位AD转换器:AD7705   AD7705是AD公司出品的适用于低频测量仪器的AD转换器。它能将从传感器接收到的很弱的输入信号直接  转换成串行数字信号输出,而无需外部仪表放大器。采用Σ-Δ的ADC,实现16位无误码的良好性能,片内可 编程放大器可设置输入信号增益。通过片内控制寄存器调整内部数字滤波器的关闭时间和更新速率,可设置  数字滤波器的第一个凹口。在+3V电源和1MHz主时钟时, AD7705功耗仅是1mW。AD7705是基于微控制器(MCU )、数字信号处理器(DSP)系统的理想电路,能够进一步节省成本、缩小体积、减小系统的复杂性。应用于 微处理器(MCU)、数字信号处理(DSP)系统,手持式仪器,分布式数据采集系统。    2)3V/5V CMOS信号调节AD转换器:AD7714    AD7714是一个完整的用于低频测量应用场合的模拟前端,用于直接从传感器接收小信号并输出串行数字  量。它使用Σ-Δ转换技术实现高达24位精度的代码而不会丢失。输入信号加至位于模拟调制器前端的专用可  编程增益放大器。调制器的输出经片内数字滤波器进行处理。数字滤波器的第一次陷波通过片内控制寄存器  来编程,此寄存器可以调节滤波的截止时间和建立时间。AD7714有3个差分模拟输入(也可以是5个伪差分模  拟输入)和一个差分基准输入。单电源工作(+3V或+5V)。因此,AD7714能够为含有多达5个通道的系统进行  所有的信号调节和转换。AD7714很适合于灵敏的基于微控制器或DSP的系统,它的串行接口可进行3线操作,  通过串行端口可用软件设置增益、信号极性和通道选择。AD7714具有自校准、系统和背景校准选择,也允许  用户读写片内校准寄存器。CMOS结构保证了很低的功耗,省电模式使待机功耗减至15μW(典型值)。  3)微功耗8通道12位AD转换器:AD7888    AD7888是高速、低功耗的12位AD转换器,单电源工作,电压范围为2.7V~5.25V,转换速率高达125ksps  ,输入跟踪-保持信号宽度最小为500ns,单端采样方式。AD7888包含有8个单端模拟输入通道,每一通道的模

    拟输入范围均为0~Vref。该器件转换满功率信号可至3MHz。AD7888具有片内2.5V电压基准,可用于模数转换  器的基准源,管脚REF in/REF out允许用户使用这一基准,也可以反过来驱动这一管脚,向AD7888提供外部  基准,外部基准的电压范围为1.2V~VDD。CMOS结构确保正常工作时的功率消耗为2mW(典型值),省电模式 下为3μW。    4)微功耗、满幅度电压输出、12位DA转换器:AD5320    AD5320是单片12位电压输出D/A转换器,单电源工作,电压范围为+2.7V~5.5V。片内高精度输出放大器  提供满电源幅度输出,AD5320利用一个3线串行接口,时钟频率可高达30MHz,能与标准的SPI、QSPI、  MICROWIRE和DSP接口标准兼容。AD5320的基准来自电源输入端,因此提供了最宽的动态输出范围。该器件含  有一个上电复位电路,保证D/A转换器的输出稳定在0V,直到接收到一个有效的写输入信号。该器件具有省电  功能以降低器件的电流损耗,5V时典型值为200nA。在省电模式下,提供软件可选输出负载。通过串行接口的  控制,可以进入省电模式。正常工作时的低功耗性能,使该器件很适合手持式电池供电的设备。5V时功耗为 0.7mW,省电模式下降为1μW。    5)24位智能数据转换系统MicroConvertersTM:ADuC824    ADuC 824是MicroConvertersTM系列的最新成员,它是AD公司率先推出的带闪烁电可擦可编程存储器  〔Flash/EEPROM)的 Σ-Δ转换器。它的独特之处在于将高性能数据转换器,带程序和数据闪烁存储器及8位  微控制器集中在一起。当您为满足工业、仪器仪表和智能传感器接口应用要求选择高精度数据转换时,  ADuC824是一种完整的高精度数据采集片上系统。

  • 继今年1月ADI中国官网正式推出在线购买平台之后,该公司日前又携手e络盟推出小批量团购优惠活动。在此次为期半年(截止7月31日)的活动中,ADI提供了86款精选放大器产品,包括详细的硬件、软件、电路图、产品材料清单(BOM)等信息,并以千片的优惠价格在e络盟网站上发售。ADI方面承诺上述86款产品不再有最小订货量的限制,即使只买一片,也可以享受和ADI官方一致的千片报价。 从2011年推出参考电路,到2013年推出参考设计,再到2014年推出小批量团购优惠活动,ADI对中小客户的扶持力度正在得到逐年的加强与落实。ADI高级市场推广代表刘姗表示,电子设计行业的发展使得中小企业在我国大量涌现,并呈现出强大的发展潜力。他们一方面迫切需要简化设计周期,加速产品上市时间,以应对更高的市场要求;另一方面,传统大批量面向量产的产品供应模式,又无法满足他们对于品牌和批次的要求。因此,顺应电商发展趋势,大力拓展小批量采购服务,是ADI推出此活动的初衷所在,也吻合其一直倡导的“Design Convenience”理念。  在此次登陆e络盟的86款放大器产品中,囊括了不少已在中国大量应用并获得广泛好评的明星级产品,例如广泛用于工业领域,集成EMI滤波器的运算放大器AD8546/AD8657、集成冷结补偿功能的完整J型或K型热电偶放大器AD849x(0°-50°或25°-100°范围最优化)、以及畅销款ADA4941-1的换代产品,超低功耗、低失真ADC驱动器 ADA4940-1。  “工艺、功耗、带宽、集成度、鲁棒性以及苛刻环境下的指标要求,是业界目前衡量放大器性能的6大标尺。”ADI公司线性产品部应用工程师郭剑称,采用低噪声高压CMOS工艺用以控制精度,BiCMOS工艺实现高带宽,以及在放大器中集成数字功能等做法,是ADI产品能够做到领先的根本原因。  其实通过中国在线购买平台,客户已经可以轻松购买到ADI公司的全线芯片产品、各种评估板和开发套件,并且不限起订量、不设定最低购买金额。用户只需将产品添加至购物车,用信用卡完成结算环节,即可享受快捷的购物体验。此外,ADI myAnalog账户还提供了订单状态的实时追踪,以协助客户了解配送进程。之所以此次携手e络盟,刘姗解释说,ADI官网购买平台在1月份才正式开通,目前处于改善用户购买体验阶段。而e络盟作为一家具有国际资质的知名目录型分销商,从供应链管理到用户体验都非常成熟,借助e络盟平台去帮助推广ADI线性产品,将有助于让全亚洲的用户以低廉的价格体验到ADI最新的高性能放大器。