Post Go back to editing

发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿(获奖名单已公布)

ADI技术支持论坛不仅为大家提供向ADI专家求助的平台,同时也是工程师之间学习、分享、交流的平台,为增进分享、交流,特设有奖分享发帖活动。

 

活动规则:

1.  1、在任何相关板块,发布技术分享帖,包括但不限于:

     a)资料分享

     b)设计经验分享

     c)电路设计分享

     d)第三方论坛精华帖转发

     ……………………

2、所有发帖内容经管理员回帖确认,均可获得十元话费(限前一百位哦),最高关注分享帖前五位将分别获得Fashion comm百度云智能运动手环大奖(禁止任何刷帖行为,后台分析工具一经发现作弊行为,将取消所有获奖资格

1. 3、活动有效时间:即日~7月13日

2. 4、十元话费一经论坛管理员(管理员论坛ID为:ADIForum)回帖确认,即认为有效得奖,管理员不另行通知,请私信与管理员联系兑奖管理员ADIForum回帖内容:谢谢分享!

3. 5、十天内未私信联络论坛管理员兑奖者视为放弃

4. 6、大奖获奖者公布时间:7月14日

5. 7、大奖兑奖及奖品发送时间:7月14日~7月24日(逾期视为自动放弃)

消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  • 总结一下自己用过的ADI芯片

      1、用的最多的芯片:AD736   RMS用 每年大概1000片 就是量程小了点  配合7116用在一个产品上  可以调零  标贴的大概36块钱/20片  直插的27左右每100片

    2、AD711这个用在ad736的后面做滤波输出  这个运放的漏电流小 在1m电阻的时候 零飘电压小于1mv 可以满足12位运放的需要   大概18一片

    3、OP2177  这个运放摆滤低 但是是个精密运放  以前用tl062做积分器的时候误差比较大 后来用了这个好多了  滤波器也可以用它 如果全系统都用他的话ad736的条令电路也可以省下来了  价格么 好像是18左右

    4、op37 最早用的单运放 后来发现在做衰减器的时候容易自激  就pass了  这个流比较大

    5、LF441这个不知道是不是ad的 用来做电荷放大器用 最近准备淘汰了 用AD的一款FA级别的op代替  电荷放大器要求刘电流要尽量小

    6AD526 PGA可以到16倍 56左右/50片 大倍率下直流偏移比较大  还好有电位器调零段  这款是正负电压的pga  纵观市场 好像只有ti的几款可以比拟 但是ti的供货不太稳定 本来以为ad825x系列会有一款相同放大倍数的  可是ad的产品向好让人失望

    7、ad620。。。。这个不说了  大家都用过

    8、op7  用来做三运放ia的 被淘汰的原因:假货太多了~~~另外在实际使用中效果不好  cmmr不好做高  产品去过几次现场 对比试验 不如直接用620

    9、ad595  大概60-80的样子 已经找lt的替代了  因为lt是表贴的 没办法 空间有限

    10、ad694    没啥好说的 就是比自己搭得好   当然了 没有尝试用高端的op搭 估计坐下来价格也差不多了   好像是35左右/10片

    11、AD7502  已经用ADG409代替了  没啥好说的  409 27左右一片  想用adg120x做pga代替AD526 可惜新产品太不好买了

    12、AD7663  没啥好说的  就是一个贵 大概170不到  可能买得太少吧  搭配用的是ad8021 和一个ADR

    其他的芯片只是测试过  就不说了

    大家都来说说自己用过的东西吧 

Reply
  • 总结一下自己用过的ADI芯片

      1、用的最多的芯片:AD736   RMS用 每年大概1000片 就是量程小了点  配合7116用在一个产品上  可以调零  标贴的大概36块钱/20片  直插的27左右每100片

    2、AD711这个用在ad736的后面做滤波输出  这个运放的漏电流小 在1m电阻的时候 零飘电压小于1mv 可以满足12位运放的需要   大概18一片

    3、OP2177  这个运放摆滤低 但是是个精密运放  以前用tl062做积分器的时候误差比较大 后来用了这个好多了  滤波器也可以用它 如果全系统都用他的话ad736的条令电路也可以省下来了  价格么 好像是18左右

    4、op37 最早用的单运放 后来发现在做衰减器的时候容易自激  就pass了  这个流比较大

    5、LF441这个不知道是不是ad的 用来做电荷放大器用 最近准备淘汰了 用AD的一款FA级别的op代替  电荷放大器要求刘电流要尽量小

    6AD526 PGA可以到16倍 56左右/50片 大倍率下直流偏移比较大  还好有电位器调零段  这款是正负电压的pga  纵观市场 好像只有ti的几款可以比拟 但是ti的供货不太稳定 本来以为ad825x系列会有一款相同放大倍数的  可是ad的产品向好让人失望

    7、ad620。。。。这个不说了  大家都用过

    8、op7  用来做三运放ia的 被淘汰的原因:假货太多了~~~另外在实际使用中效果不好  cmmr不好做高  产品去过几次现场 对比试验 不如直接用620

    9、ad595  大概60-80的样子 已经找lt的替代了  因为lt是表贴的 没办法 空间有限

    10、ad694    没啥好说的 就是比自己搭得好   当然了 没有尝试用高端的op搭 估计坐下来价格也差不多了   好像是35左右/10片

    11、AD7502  已经用ADG409代替了  没啥好说的  409 27左右一片  想用adg120x做pga代替AD526 可惜新产品太不好买了

    12、AD7663  没啥好说的  就是一个贵 大概170不到  可能买得太少吧  搭配用的是ad8021 和一个ADR

    其他的芯片只是测试过  就不说了

    大家都来说说自己用过的东西吧 

Children
No Data