Post Go back to editing

发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿(获奖名单已公布)

ADI技术支持论坛不仅为大家提供向ADI专家求助的平台,同时也是工程师之间学习、分享、交流的平台,为增进分享、交流,特设有奖分享发帖活动。

 

活动规则:

1.  1、在任何相关板块,发布技术分享帖,包括但不限于:

     a)资料分享

     b)设计经验分享

     c)电路设计分享

     d)第三方论坛精华帖转发

     ……………………

2、所有发帖内容经管理员回帖确认,均可获得十元话费(限前一百位哦),最高关注分享帖前五位将分别获得Fashion comm百度云智能运动手环大奖(禁止任何刷帖行为,后台分析工具一经发现作弊行为,将取消所有获奖资格

1. 3、活动有效时间:即日~7月13日

2. 4、十元话费一经论坛管理员(管理员论坛ID为:ADIForum)回帖确认,即认为有效得奖,管理员不另行通知,请私信与管理员联系兑奖管理员ADIForum回帖内容:谢谢分享!

3. 5、十天内未私信联络论坛管理员兑奖者视为放弃

4. 6、大奖获奖者公布时间:7月14日

5. 7、大奖兑奖及奖品发送时间:7月14日~7月24日(逾期视为自动放弃)

消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  • 继今年1月ADI中国官网正式推出在线购买平台之后,该公司日前又携手e络盟推出小批量团购优惠活动。在此次为期半年(截止7月31日)的活动中,ADI提供了86款精选放大器产品,包括详细的硬件、软件、电路图、产品材料清单(BOM)等信息,并以千片的优惠价格在e络盟网站上发售。ADI方面承诺上述86款产品不再有最小订货量的限制,即使只买一片,也可以享受和ADI官方一致的千片报价。 从2011年推出参考电路,到2013年推出参考设计,再到2014年推出小批量团购优惠活动,ADI对中小客户的扶持力度正在得到逐年的加强与落实。ADI高级市场推广代表刘姗表示,电子设计行业的发展使得中小企业在我国大量涌现,并呈现出强大的发展潜力。他们一方面迫切需要简化设计周期,加速产品上市时间,以应对更高的市场要求;另一方面,传统大批量面向量产的产品供应模式,又无法满足他们对于品牌和批次的要求。因此,顺应电商发展趋势,大力拓展小批量采购服务,是ADI推出此活动的初衷所在,也吻合其一直倡导的“Design Convenience”理念。  在此次登陆e络盟的86款放大器产品中,囊括了不少已在中国大量应用并获得广泛好评的明星级产品,例如广泛用于工业领域,集成EMI滤波器的运算放大器AD8546/AD8657、集成冷结补偿功能的完整J型或K型热电偶放大器AD849x(0°-50°或25°-100°范围最优化)、以及畅销款ADA4941-1的换代产品,超低功耗、低失真ADC驱动器 ADA4940-1。  “工艺、功耗、带宽、集成度、鲁棒性以及苛刻环境下的指标要求,是业界目前衡量放大器性能的6大标尺。”ADI公司线性产品部应用工程师郭剑称,采用低噪声高压CMOS工艺用以控制精度,BiCMOS工艺实现高带宽,以及在放大器中集成数字功能等做法,是ADI产品能够做到领先的根本原因。  其实通过中国在线购买平台,客户已经可以轻松购买到ADI公司的全线芯片产品、各种评估板和开发套件,并且不限起订量、不设定最低购买金额。用户只需将产品添加至购物车,用信用卡完成结算环节,即可享受快捷的购物体验。此外,ADI myAnalog账户还提供了订单状态的实时追踪,以协助客户了解配送进程。之所以此次携手e络盟,刘姗解释说,ADI官网购买平台在1月份才正式开通,目前处于改善用户购买体验阶段。而e络盟作为一家具有国际资质的知名目录型分销商,从供应链管理到用户体验都非常成熟,借助e络盟平台去帮助推广ADI线性产品,将有助于让全亚洲的用户以低廉的价格体验到ADI最新的高性能放大器。

Reply
  • 继今年1月ADI中国官网正式推出在线购买平台之后,该公司日前又携手e络盟推出小批量团购优惠活动。在此次为期半年(截止7月31日)的活动中,ADI提供了86款精选放大器产品,包括详细的硬件、软件、电路图、产品材料清单(BOM)等信息,并以千片的优惠价格在e络盟网站上发售。ADI方面承诺上述86款产品不再有最小订货量的限制,即使只买一片,也可以享受和ADI官方一致的千片报价。 从2011年推出参考电路,到2013年推出参考设计,再到2014年推出小批量团购优惠活动,ADI对中小客户的扶持力度正在得到逐年的加强与落实。ADI高级市场推广代表刘姗表示,电子设计行业的发展使得中小企业在我国大量涌现,并呈现出强大的发展潜力。他们一方面迫切需要简化设计周期,加速产品上市时间,以应对更高的市场要求;另一方面,传统大批量面向量产的产品供应模式,又无法满足他们对于品牌和批次的要求。因此,顺应电商发展趋势,大力拓展小批量采购服务,是ADI推出此活动的初衷所在,也吻合其一直倡导的“Design Convenience”理念。  在此次登陆e络盟的86款放大器产品中,囊括了不少已在中国大量应用并获得广泛好评的明星级产品,例如广泛用于工业领域,集成EMI滤波器的运算放大器AD8546/AD8657、集成冷结补偿功能的完整J型或K型热电偶放大器AD849x(0°-50°或25°-100°范围最优化)、以及畅销款ADA4941-1的换代产品,超低功耗、低失真ADC驱动器 ADA4940-1。  “工艺、功耗、带宽、集成度、鲁棒性以及苛刻环境下的指标要求,是业界目前衡量放大器性能的6大标尺。”ADI公司线性产品部应用工程师郭剑称,采用低噪声高压CMOS工艺用以控制精度,BiCMOS工艺实现高带宽,以及在放大器中集成数字功能等做法,是ADI产品能够做到领先的根本原因。  其实通过中国在线购买平台,客户已经可以轻松购买到ADI公司的全线芯片产品、各种评估板和开发套件,并且不限起订量、不设定最低购买金额。用户只需将产品添加至购物车,用信用卡完成结算环节,即可享受快捷的购物体验。此外,ADI myAnalog账户还提供了订单状态的实时追踪,以协助客户了解配送进程。之所以此次携手e络盟,刘姗解释说,ADI官网购买平台在1月份才正式开通,目前处于改善用户购买体验阶段。而e络盟作为一家具有国际资质的知名目录型分销商,从供应链管理到用户体验都非常成熟,借助e络盟平台去帮助推广ADI线性产品,将有助于让全亚洲的用户以低廉的价格体验到ADI最新的高性能放大器。

Children
No Data