Post Go back to editing

发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿(获奖名单已公布)

ADI技术支持论坛不仅为大家提供向ADI专家求助的平台,同时也是工程师之间学习、分享、交流的平台,为增进分享、交流,特设有奖分享发帖活动。

 

活动规则:

1.  1、在任何相关板块,发布技术分享帖,包括但不限于:

     a)资料分享

     b)设计经验分享

     c)电路设计分享

     d)第三方论坛精华帖转发

     ……………………

2、所有发帖内容经管理员回帖确认,均可获得十元话费(限前一百位哦),最高关注分享帖前五位将分别获得Fashion comm百度云智能运动手环大奖(禁止任何刷帖行为,后台分析工具一经发现作弊行为,将取消所有获奖资格

1. 3、活动有效时间:即日~7月13日

2. 4、十元话费一经论坛管理员(管理员论坛ID为:ADIForum)回帖确认,即认为有效得奖,管理员不另行通知,请私信与管理员联系兑奖管理员ADIForum回帖内容:谢谢分享!

3. 5、十天内未私信联络论坛管理员兑奖者视为放弃

4. 6、大奖获奖者公布时间:7月14日

5. 7、大奖兑奖及奖品发送时间:7月14日~7月24日(逾期视为自动放弃)

消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  • AD8231包括了一个附加的片内运算放大器,进一步提高了性能。可以采用该运算放大器产生差分输出以便驱动高性能的ADC,或者用于提高和定制增益值。集成的运算放大器还为附加的误差校正、电平转换和滤波提供了一种工具。片内运算放大器采用了与仪表放大器相同的低噪声自动稳零技术,也具有R-R输入和输出。AD8231的功能齐备,无需容易产生噪声的分立元件,例如开关电容器,结合片内运算放大器附加的信号调理功能,比其它的零漂移仪表放大器对PCB面积需求减小50%。

Reply
  • AD8231包括了一个附加的片内运算放大器,进一步提高了性能。可以采用该运算放大器产生差分输出以便驱动高性能的ADC,或者用于提高和定制增益值。集成的运算放大器还为附加的误差校正、电平转换和滤波提供了一种工具。片内运算放大器采用了与仪表放大器相同的低噪声自动稳零技术,也具有R-R输入和输出。AD8231的功能齐备,无需容易产生噪声的分立元件,例如开关电容器,结合片内运算放大器附加的信号调理功能,比其它的零漂移仪表放大器对PCB面积需求减小50%。

Children
No Data