Post Go back to editing

有奖分享——最爱ADI放大器

作为模拟电路中最基本的单元,放大电路对于学电的朋友们一定都不陌生,除了做放大器,它还是实现比较器、电压基准、乘法器等线性产品的基本组成部分。

 

ADI公司作为从放大器产品起步的一家全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,目前已有700多款放大器产品,这些产品涵盖高速放大器、精密放大器和集成放大器产品,在全球放大器市场中占据了40~50%的市场份额。作为一个工程师或准工程师(大学生朋友们),想必您一定用过或学过ADI的放大器产品吧?

 

在这里,欢迎您在ADI技术论坛中单独发帖分享您用过/学过的ADI放大器产品,说出您最爱(或最常用、最熟悉)的ADI放大器产品、在什么产品中应用、主要特性,您就将有机会获得以下奖励哦(最佳分享奖和积极参与奖由论坛管理员评选出,幸运参与奖将在参与活动的粉丝中随机抽取):

 

最佳分享奖:价值1980元的Analog Discovery 模拟设计套件(5套)


积极参与奖:带有ADI Logo、价值200元的衬衫或夹克一件(共10件



幸运参与奖:精美笔记本(10


活动时间:即日~1026



消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  • 单就运放而言,在这几家最大的模拟厂家里,ADI的运放种类是最全的,每次总是能选到最合适的。

    我做的直流精密测量方面的比较多,我选用AD8607这款。近几年,在做水质分析仪器,只要是直流放大的应用

    ,都上AD8607毫不犹豫,每个项目都很好的满足要求。

    我大概总结了一下,AD8607有这么十大优点:

    1. 低失调,低温漂

    2. 单位增益稳定(可用于跟随器)

    3. 输入输出都能轨对轨,R-R Input,R-R Output

    4. 功耗低,但输出驱动能力还强

    5. 低压,单电源(现在这可能不算优势了)

    6.共模电压输入范围无限制(有的运放会有限制,这点对于单电源放大很重要,可以任意加直流偏置)

    7. 很高的共模抑制比,电源抑制比

    8. 极低的输入偏置电流Ib(这个非常重要,适用于I/V变换)

    9. 很低的电压噪声和电流噪声

    10. 有主流封装SO-8,方便无缝替换。(这不算多大优点,凑数的,呵呵:))

    看得出来已经非常全面了,几乎是理想运放了。可以这么说,对于直流或者低频信号的放大,8607就是书上说

    的理想放大器,几乎没有限制。

    8607的缺点呢?当然有:

    1.带宽很窄,没记错的话,几百KHz(如果要频带宽的话,好像有一款AD8667带宽上M,其他性能类似)

    2.价格略高(好东西价格当然高了,量大优惠后其实还能接受)。

    补充一点:需要引起注意的是,国产有一款SGM8552圣邦微电子的。各方面性能都能与8607匹敌,令我非常惊

    异。我也试用过。但是它有一个致命的遗憾,就是Ib比较大,没办法做电流测量,所以我最终没有采用。看来

    技术差距还是存在鸿沟。如果对Ib要求不高话,可以考虑,因为价格会低很多。

    ps.(在ADI论坛这里提到国货,会不会遭喷?但无所谓了,我说的是事实)

Reply
  • 单就运放而言,在这几家最大的模拟厂家里,ADI的运放种类是最全的,每次总是能选到最合适的。

    我做的直流精密测量方面的比较多,我选用AD8607这款。近几年,在做水质分析仪器,只要是直流放大的应用

    ,都上AD8607毫不犹豫,每个项目都很好的满足要求。

    我大概总结了一下,AD8607有这么十大优点:

    1. 低失调,低温漂

    2. 单位增益稳定(可用于跟随器)

    3. 输入输出都能轨对轨,R-R Input,R-R Output

    4. 功耗低,但输出驱动能力还强

    5. 低压,单电源(现在这可能不算优势了)

    6.共模电压输入范围无限制(有的运放会有限制,这点对于单电源放大很重要,可以任意加直流偏置)

    7. 很高的共模抑制比,电源抑制比

    8. 极低的输入偏置电流Ib(这个非常重要,适用于I/V变换)

    9. 很低的电压噪声和电流噪声

    10. 有主流封装SO-8,方便无缝替换。(这不算多大优点,凑数的,呵呵:))

    看得出来已经非常全面了,几乎是理想运放了。可以这么说,对于直流或者低频信号的放大,8607就是书上说

    的理想放大器,几乎没有限制。

    8607的缺点呢?当然有:

    1.带宽很窄,没记错的话,几百KHz(如果要频带宽的话,好像有一款AD8667带宽上M,其他性能类似)

    2.价格略高(好东西价格当然高了,量大优惠后其实还能接受)。

    补充一点:需要引起注意的是,国产有一款SGM8552圣邦微电子的。各方面性能都能与8607匹敌,令我非常惊

    异。我也试用过。但是它有一个致命的遗憾,就是Ib比较大,没办法做电流测量,所以我最终没有采用。看来

    技术差距还是存在鸿沟。如果对Ib要求不高话,可以考虑,因为价格会低很多。

    ps.(在ADI论坛这里提到国货,会不会遭喷?但无所谓了,我说的是事实)

Children
No Data