Post Go back to editing

有奖创想,一起来做环境监测“创客”(获奖名单已公布)

近日新闻报道——全国开展空气质量新标准监测的161个城市中,仅16个城市空气质量年均值达标,降水监测结果显示,酸雨城市比例为29.8%,酸雨频率平均为17.4%……

环境问题已经深入人心,而环境监测已经成为促进环境保护的重要手段!

各位高手大拿们,用我们的专业知识,用ADI的领先化学分析和环境监测解决方案,放飞您的创想思维,我们一起来做环境监测的“创客”。



参与办法:通过以下方式跟帖参与,就有机会获得“创客潜力奖”或“创想幸运星”奖在合格参与者中随机抽取

1. 分享就您所了解的环境监测相关设备功能、设计思路、产品特性……写下您的所见、观察、分析;
2. 畅谈您所思考的环境监测创新产品思路;
3. 结合ADI的方案、产品或技术,纵谈环境监测产品及设计相关话题;
4. 谈谈任何环境监测产品设计相关的技术话题,包括但不限于:传感器、信号采集、信号调理、系统设计……




活动时间:69日~8月10日

ADI化学及环境监测参考资料:



  • ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/apm/water-analysis-solution-2013.html

奖品设置:

一、创客潜力奖

Analog Discovery模拟设计套件(价值1980元)

(本奖项由ADI技术团队根据参与质量评出入围者,并根据入围跟帖获得点赞数(右下角“喜爱”)决出最后获奖者,获奖数量2~8套)


蓝牙音箱(价值约200元)

(本奖项由ADI技术团队根据参与质量评出,数量2~10个)


小米手环(价值89元)

(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量4-8个)




二、创想幸运星(小米手环、实用好书二选一)

小米手环(价值89元)

(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量2-6个)



超实用好书(五选一)

《你好,放大器》

《高速设计技术》

ADI模数转换器应用笔记(第一册)》

ADI实验室电路合集(第一册)》

Blackfin在无线通信系统中的应用》


(本奖项将在所有合格参与者中随机抽取,数量10-30个)


消息编辑者为:Forum ADI

消息编辑者为:Forum ADI

Parents
  • 我来做第一个!

    我觉得这个问题提的非常好,保护环境刻不容缓,监测环境也不应当落后。

    一、现有环境监测的问题

    1. 分布不足。气象局部署的高精度环境监测装置部署仍然不足,以长春市为例,仅有10个监测点,北京市有13个监测点,对于中国大型城市而言,如此少的环境监测分布显然不能满足人们对于数据的需求。仅仅对于车流量较大的主车道和相隔一街的辅助车道而言,各项环境参数均不一样,因此想要改进当前的环境监测方式,首先当从增加监测点出发。

    2. 监测延迟。当前环境监测每1小时更新一次数据。对于信息化时代,如此低频率的信息更新显然不能满足需求,应当实现每当人们查询环境信息时,均能显示附近10分钟以内的信息。

    3. 分析种类少。一般而言,人们查询环境信息时主要关注PM2.5等空气环境信息。然而不同地区环境不同,可能存在轻微环境污染型企业,可能会排放甲烷、一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体,这些环境污染因素也应当作为环境综合评价指标向公众公开。然而某些环境监测站可能不含该项监测项目,就更不要提公开了。

    二、我的构想

            因此,综合以上问题,我构想设计一整套可移动式环境监测站,该监测站由四轴飞行器+可拆卸式编写监测仪组成,可以高精度的监测PM2.5、一氧化碳、甲烷、硫化氢、二氧化碳等气体成分,还可以监测雨水中pH值、电导率等指标。


    三、创新点

    1. 可移动。以四轴飞行器为载体,搭载监测装置,以城市4G网络为信息传输方式,可以高速、精准的分析和实时上传数据。飞行器按照GPS规划路径高速飞行,多种传感器同步采样,相当于每隔数米采样一次环境信息,如同将环境监测站遍布于城市的各个角落。针对某些排污型企业,可以随时针对其附近区域进行专项检测,保证企业不会偷排偷放。

    2. 高实时性。同上文所述,通过4G网络随时更新数据,人们在网页上即可看到飞行器飞行状况,如同雷达一样扫描城市,真正做到高实时性。

    3. 高度模块化。空气环境监测和雨水监测分别为两种不同可拆卸监测仪,可以随时在这两种模块间切换,甚至更换其他功能模块,如摄像头模块、城市噪音分析模块等。

    四、实现方式

    1. 飞行模块。飞行模块可以采用已有的飞行器及其主控模块,实现GPS自主巡航,自主稳定飞行等常规功能。

    2. 主控模块。主控模块可以低功耗高性能的精密模拟微控制器ADuCM361实现,搭载4G数传模块,包含传感器数据传输接口(包含模拟接口和数字接口)部分以及电源管理部分,监测管理四轴飞行器电池以及耗电情况。包含无线充电模块,可以在某些安全区域实现无线充电,达到真正无人管理的效果。

    3. 传感器模块1:空气环境监测模块。包含 “基于NDIR和PID的ADI气体检测解决方案”中的传感器、滤波器、ADC转换器部分,包含PM2.5监测模块,实现主要空气质量参数的测量。上述传感器及相关监测电路功耗低、体积小,非常适合应用到本构想的项目中。

    4.传感器模块2:水质监测模块。包含“双光束分光光度计解决方案中”光路、放大、AD采样以及微机械结构部分。当四轴飞行器飞行至水样上空时,飞行器可以在人为控制下悬停并放下监测模块。使得水样收集盒侵入水样中,待分析数据收集完毕后升起模块飞行至下一采样点采样。

    综上所述,可移动式环境监测站可以构想为以下结构:

       

    五、应用

    1. 应用构想1:全城市使用100台这种监测站,每次使用50台监测站在固定GPS路线上巡航,其余50台设备在无线充电点充电以及休息。实现对全城市的雷达扫描式监测,人们可以随时打开手机或电脑查看自己周围的空气环境状况,精准且及时,甚至可以实时看到飞行器飞行位置。

    2. 应用构想2:在人为操控下,随时监测空气污染型企业的上空的空气环境状况,监测是否有有毒有害或超标排放。在某些事故地点(例如前一阵PX项目生产企业大火),也可以使用移动监测站监测火点上方的空气环境。

    3. 应用构想3:城市雨水监测。在人为操控下对多个位置的雨水情况进行检测,查看是否存在酸雨或酸雨程度如何。

    4. 应用构想4:水库水样监测。在设置好GPS坐标后,可以对大型水库的多个位置进行自动水样检测,并实时回传数据。

    六、感想

          从构想到写完大概有近2个小时,想起了以前做大学生创新实验项目的过程,虽然很艰难但也是收获最多的时候。今天看到了官博的微博就立马进来关注一下了~从《你好,放大器》开始也陆续参加过一些活动了~手握彩印版《你好放大器》和小米手环的我今天就要问一问小编:敢不敢把Analog Discovery套件砸向我!!!

    (悄悄地说,小编你觉得哪写的还不合格我可以改O(∩_∩)O)

Reply
  • 我来做第一个!

    我觉得这个问题提的非常好,保护环境刻不容缓,监测环境也不应当落后。

    一、现有环境监测的问题

    1. 分布不足。气象局部署的高精度环境监测装置部署仍然不足,以长春市为例,仅有10个监测点,北京市有13个监测点,对于中国大型城市而言,如此少的环境监测分布显然不能满足人们对于数据的需求。仅仅对于车流量较大的主车道和相隔一街的辅助车道而言,各项环境参数均不一样,因此想要改进当前的环境监测方式,首先当从增加监测点出发。

    2. 监测延迟。当前环境监测每1小时更新一次数据。对于信息化时代,如此低频率的信息更新显然不能满足需求,应当实现每当人们查询环境信息时,均能显示附近10分钟以内的信息。

    3. 分析种类少。一般而言,人们查询环境信息时主要关注PM2.5等空气环境信息。然而不同地区环境不同,可能存在轻微环境污染型企业,可能会排放甲烷、一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体,这些环境污染因素也应当作为环境综合评价指标向公众公开。然而某些环境监测站可能不含该项监测项目,就更不要提公开了。

    二、我的构想

            因此,综合以上问题,我构想设计一整套可移动式环境监测站,该监测站由四轴飞行器+可拆卸式编写监测仪组成,可以高精度的监测PM2.5、一氧化碳、甲烷、硫化氢、二氧化碳等气体成分,还可以监测雨水中pH值、电导率等指标。


    三、创新点

    1. 可移动。以四轴飞行器为载体,搭载监测装置,以城市4G网络为信息传输方式,可以高速、精准的分析和实时上传数据。飞行器按照GPS规划路径高速飞行,多种传感器同步采样,相当于每隔数米采样一次环境信息,如同将环境监测站遍布于城市的各个角落。针对某些排污型企业,可以随时针对其附近区域进行专项检测,保证企业不会偷排偷放。

    2. 高实时性。同上文所述,通过4G网络随时更新数据,人们在网页上即可看到飞行器飞行状况,如同雷达一样扫描城市,真正做到高实时性。

    3. 高度模块化。空气环境监测和雨水监测分别为两种不同可拆卸监测仪,可以随时在这两种模块间切换,甚至更换其他功能模块,如摄像头模块、城市噪音分析模块等。

    四、实现方式

    1. 飞行模块。飞行模块可以采用已有的飞行器及其主控模块,实现GPS自主巡航,自主稳定飞行等常规功能。

    2. 主控模块。主控模块可以低功耗高性能的精密模拟微控制器ADuCM361实现,搭载4G数传模块,包含传感器数据传输接口(包含模拟接口和数字接口)部分以及电源管理部分,监测管理四轴飞行器电池以及耗电情况。包含无线充电模块,可以在某些安全区域实现无线充电,达到真正无人管理的效果。

    3. 传感器模块1:空气环境监测模块。包含 “基于NDIR和PID的ADI气体检测解决方案”中的传感器、滤波器、ADC转换器部分,包含PM2.5监测模块,实现主要空气质量参数的测量。上述传感器及相关监测电路功耗低、体积小,非常适合应用到本构想的项目中。

    4.传感器模块2:水质监测模块。包含“双光束分光光度计解决方案中”光路、放大、AD采样以及微机械结构部分。当四轴飞行器飞行至水样上空时,飞行器可以在人为控制下悬停并放下监测模块。使得水样收集盒侵入水样中,待分析数据收集完毕后升起模块飞行至下一采样点采样。

    综上所述,可移动式环境监测站可以构想为以下结构:

       

    五、应用

    1. 应用构想1:全城市使用100台这种监测站,每次使用50台监测站在固定GPS路线上巡航,其余50台设备在无线充电点充电以及休息。实现对全城市的雷达扫描式监测,人们可以随时打开手机或电脑查看自己周围的空气环境状况,精准且及时,甚至可以实时看到飞行器飞行位置。

    2. 应用构想2:在人为操控下,随时监测空气污染型企业的上空的空气环境状况,监测是否有有毒有害或超标排放。在某些事故地点(例如前一阵PX项目生产企业大火),也可以使用移动监测站监测火点上方的空气环境。

    3. 应用构想3:城市雨水监测。在人为操控下对多个位置的雨水情况进行检测,查看是否存在酸雨或酸雨程度如何。

    4. 应用构想4:水库水样监测。在设置好GPS坐标后,可以对大型水库的多个位置进行自动水样检测,并实时回传数据。

    六、感想

          从构想到写完大概有近2个小时,想起了以前做大学生创新实验项目的过程,虽然很艰难但也是收获最多的时候。今天看到了官博的微博就立马进来关注一下了~从《你好,放大器》开始也陆续参加过一些活动了~手握彩印版《你好放大器》和小米手环的我今天就要问一问小编:敢不敢把Analog Discovery套件砸向我!!!

    (悄悄地说,小编你觉得哪写的还不合格我可以改O(∩_∩)O)

Children
No Data