Post Go back to editing

简单答题,赢取福禄克万用表、小米智能健康秤……(第三波:8月10日~8月16日)!

即日起至8月23号,我们将推出“每周一答”活动,您只要按要求提交答案,并且与我们公布答案相同,就有机会赢取超实用的奖品哦~~

 

第三周(8月10日~8月16日)


“作为ADI A²B 技术的早期实施者,松下汽车发现该技术可大大降低新一代信息娱乐系统的布线复杂度和相关成本以及重量。这是松下OEM客户的重点关注领域。”

——Jonathan Lane,松下汽车系统美国公司

Jonathan提及的A²B技术是ADI公司的数字音频总线技术,能帮助当今汽车系统设计厂商在满足“消减”复杂度、“消减”重量、“消减”附加成本的同时,还要“加入”先进的、功能丰富的信息娱乐体验、降低油耗的难题。

该技术能够为汽车提供高保真度音响,同时显著减轻现有电缆线束的重量,从而提高汽车燃油效率。在主要应用中可以减轻___以上的重量。

a. 45%

b. 55%

c. 75%

d. 85%

提示:答案请点击链接寻找http://www.analog.com/cn/landing-pages/001/a2b.html?icid=a2b_cn_hp_lm

 

参与方法:

1、关注ADI亚德诺半导体官方微信,搜索微信号analog_devices或直接扫描下方二维码关注;

2、将您的答案(希望获得书籍的,还可以+喜欢的书籍,名称见下文)”发送至ADI亚德诺半导体官方微信;

 

3、 次周我们将在所有回答正确的筒子中选取:

14位幸运粉丝(每周一位),分别获得福禄克万用表一个;

28位幸运粉丝(每周两位),分别获得小米智能健康秤一个;

340位幸运粉丝(每周十位),发送正确答案+书籍名的粉丝,将可获得相应书籍一本,书籍数量有限,先到先得;

4)以上奖项,同一微信ID不可重复获奖。



奖品设置

1、“本周幸运奖”福禄克万用表(4个)



2、“积极参与者”,小米智能体重秤(8个)



3、  实用书籍

正确回答问题并提交了书名的参与者,将获赠,数量有限,先到先得(每周限十本)!