精选系统方案文档,你下载我送礼,就是这么任性!
活动时间:10月10日~10月20日
活动内容
下载任意应用方案文档,就有机会抽中实用礼品一份(下载管理后台名单中抽取,共10份)
提醒:参加此次活动一定要用你常用的邮箱,获奖事宜将通过邮箱联系哦
奖品展示
时尚车载手机支架
3大类、5个应用,总有一款是你的菜!
一、工业与仪表类
- 压力变送器解决方案
压力变送器可以测量三个以上最常见工业测量对象:流速、压力、液位等。它采用的压力传感器的原理各不相同,包括压阻效应类型、 电容类型和微谐振器类型。所有这些类型都使用硅单晶的薄膜作为压力接收元件。智能压力变送器应用了多压阻计传感器,可以测量三 个指标,即差分压力、静态压力和温度。
工业压力变送器系统设计考虑事项和主要挑战
- 必须考虑特性补偿
- 预防性维修可检测出任何异常
- 产品的最大量程
- 测量精度最高范围
- 与不同现场总线的连接
- 可能需要隔离
- 需要精心选择的超低功耗元件
- 两线环路供电变送器解决方案
当代的现场仪表,也就是众所周知的智能变送器,是基于微处理器的智能现场仪表,用于监控过程控制变量,例如温度、质量流速和压 力等。系统设计人员面临着一种直接挑战,也就是既要融合额外的智能、功能和诊断能力,同时又要开发出能够在4 mA至20 mA的环路所提供的有限功率范围内有效运行的系统。
严格的安全标准、空间限制、HART通信、诊断和预见性维护将是未来的主流趋势。为了获得合适的两线环路供电变送器系统设计,设计人员必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、功耗预算、诊断和采用HART时的静默噪声限制。
- 超声无损检测解决方案
无损检测(NDT)是科学研究和工业领域使用的分析技术,类型广泛,用以在不损害或永久改变材料、组件、系统的前提下评估其属性。这是一种非常有用的技术,可以节省金钱和时间,因此广泛用于机械工程、电气工程和土木工程等许多领域的产品评估、故障排除和研究。常用无损检测方法包括:超声测试、磁粉检查、液体渗透测试、射线成像、远距离目视检查和涡流测试。本文将重点介绍超声测试设备,它是无损检测最受欢迎的仪器,也可用于测量厚度。
ADI解决方案的价值主张
- 一站式供应商,提供信号处理和电源转换所需的最齐全产品组合。
- 丰富的设计资源。
- ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计。
二、汽车应用类
- ADAS视觉解决方案
高级驾驶员辅助系统(ADAS)在未来几年将出现大幅增长。主要原因之一是安全意识的增强,以及客户对驾乘舒适度要求的提高。但是, 最重要的原因是,欧洲新车安全评鉴协会(NCAP)加强了安全要求,这将促使明年ADAS设备安装率从个位数上升到几乎100%。因此,可商 业化运行的解决方案无疑已是当务之急。
基于视觉的ADAS可以从多方面大大提高行车安全性。通过安装后视/前视/侧视摄像头和视觉处理ECU,可以实现多种功能来帮助驾驶员 提前防范风险。受欢迎的应用包括路线偏差告警(LDW)、远光近光调整(HB/LB)、交通信号识别(TSR)、停车辅助、后视/环视、防撞等。
三、医疗保健类
- 医疗超声解决方案
超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提 供高度精确的血流速度信息。
医疗超声系统设计考虑和主要挑战:
- 接收器AFE电路性能,如噪声性能、信噪比(SNR)和动态范围(DR)等
- 发射电压,为提高信号穿透率以及进行谐波成像,需要较高的发射电压
- 波束形成器的复杂度
- 散热