Post Go back to editing

最后一波——下载实用文档,精美礼物带回家啦!(获奖名单已公布)

精选系统方案文档,你下载我送礼,就是这么任性!


活动时间:10月21日~10月31日


活动内容:

下载任意应用方案文档,就有机会抽中实用礼品一份(下载管理后台名单中抽取,共10份)

 提醒:参加此次活动一定要用你常用的邮箱,获奖事宜将通过邮箱联系哦


奖品展示:

运动达人必备——跑步手机臂包(共10个)

一、工业与仪表类


ADI频谱分析仪解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20120525&ADICID=1206_CN_CN_IADTG_MULTPG_MULT_MULT_AM_SPEC-ANLZ_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

频谱分析仪用于测量在仪器整个频率范围内输入信号的幅度与频率的关系。通过分析电信号的频谱,可以观察无法轻易通过时域波形 检测出来的信号失真、谐波、带宽和其他频谱成分。

ADI解决方案的价值主张

  • 一站式供应商,提供从数字到RF器件的最齐全产品组合
  • 丰富的RF设计资源
  • ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计

基于电化学传感器的ADI微功耗有毒气体检测解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20120627&ADICID=1209_CN_CN_IADTG_MULTPG_MULT_MULT_AM_U-PWR-TOXIC_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

与其他有毒气体检测方法相比,电化学传感器具有功耗低、交叉灵敏度低、长期稳定性出色等特点,非常适合电池供电的便携式应用。系统设计考虑因素

  • 低功耗,尽量延长电池寿命
  • 高可靠性,需要精确、强健、低漂移的信号链
  • 充分发挥电化学传感器的优势,需要考虑降噪问题

基于NDIR和PID的ADI气体检测解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20120921&ADICID=1210_CN_CN_IADTG_INSTPR_MULT_MULT_AM_GAS-DETECT_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

NDIR传感器基于吸收光谱学理论:特定气体吸收特定的红外波长,气体浓度与吸收的红外光量成正比。NDIR检测器的优势是灵敏度高、 使用寿命长、维护工作量少并且安全可靠,主要缺点是成本高。NDIR气体检测器常用于检测甲烷和二氧化碳,应用行业有采矿、农业、 石油和化工等。系统设计考虑因素

  • 可靠性
  • 分辨率

无线通信测试解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20140923&ADICID=1410_CN_CN_IADTG_INSTPR_MULT_MULT_AM_WRLS-TEST_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

无线通信——比如4G LTE、Wi-Fi和蓝牙——在我们的生活中变得越来越普及,对于它们的测试工作台的要求也在不断提高。

ADI无线通信测试工作台包括源(针对DUT的激励)和测量(来自DUT的响应)。文中示例采用ADI RF捷变收发器RF Agile TransceiverTm AD9361,该器件可覆盖全部LTE通道带宽,并使用集成式电源解决方案ADP505x和RF/IF增益模块ADL5601/ADL5602。同时该方案中包括信号源单元和测试单元的系统框图。



二、医疗保健类

ADI运动监测解决方案

http://form.analogdevices.com.cn/adi_apm/download.php?d=20120501&ADICID=1205_CN_CN_HCITG_HC_HCAR_MULT_AM_ACTIV-MON_EZEV_ADI_NONE_AL_MQL

随着整体医疗保健成本的增加,人们开始越来越重视个人健康管理,并借此积极减少产生健康问题的风险,医生数量和医院门诊次数也由此减少。追踪个人的日常运动 情况日渐流行,很大程度上是由于其不仅简便易行,而且对促进健康的生活方式收效显著。

ADI运动监测系统设计考虑和主要挑战:

  • 功耗
  • 精度
  • 小型化
  • 算法

消息编辑者为:Forum ADI

消息编辑者为:Forum ADI

Parents Reply Children
No Data