你好!
我们在实际的应用中,想在不需要ADRV9009播放或者采集信号时,能够处于一个“低功耗”的模式,是否能有哪些操作能做到“低功耗”。
比如,在不需要ADRV9009播放或者采集信号时,关断给到ADRV9009的参考时钟;在需要采集播放时,再重新把参考时钟给到ADRV9009,它是否能及时恢复到工作状态?是否需要对ADRV9009进行重新的初始化流程?
你好!
我们在实际的应用中,想在不需要ADRV9009播放或者采集信号时,能够处于一个“低功耗”的模式,是否能有哪些操作能做到“低功耗”。
比如,在不需要ADRV9009播放或者采集信号时,关断给到ADRV9009的参考时钟;在需要采集播放时,再重新把参考时钟给到ADRV9009,它是否能及时恢复到工作状态?是否需要对ADRV9009进行重新的初始化流程?
初始化序列大多依赖于参考时钟,包括:PLL频率设置、SYSREF信号检测和JESD链路同步等,作为所有时钟的参考源,失效后都会影响设备初始化,更改或者恢复都需要宠重新执行初始化序列。

功耗取决于使用的配置文件,不同配置文件下功耗也不同,可以尝试禁用非必须功能模块达到降低功耗目的。