使用插值方法或手动计算写入寄存器后,中心频率都会偏大。数据手册中只给了BAND1的Y、V、T参数,BAND2和BAND3未给出。
也没有给出如何调整带宽的方法,只能输出默认的±9%
使用校准过程复杂并且每次上电都需要重新校准。
使用插值方法或手动计算写入寄存器后,中心频率都会偏大。数据手册中只给了BAND1的Y、V、T参数,BAND2和BAND3未给出。
也没有给出如何调整带宽的方法,只能输出默认的±9%
使用校准过程复杂并且每次上电都需要重新校准。
1. ADMV8052 有对应的评估板软件(ACE Software),可以离线配置并得到所需的 band2/3 插值系数,如下:




Useful link:EVAL-ADMV8052 User Guide (UG-1951)
2. ADMV8052 的带宽(3dB)为:9%±2%(典型值),评估板默认加载的插值系数带宽约 9%,此外还提供了另外两个带宽分别为 7% 和 11% 的插值系数,如何加载等说明见 UG-1951。
1. ADMV8052 有对应的评估板软件(ACE Software),可以离线配置并得到所需的 band2/3 插值系数,如下:




Useful link:EVAL-ADMV8052 User Guide (UG-1951)
2. ADMV8052 的带宽(3dB)为:9%±2%(典型值),评估板默认加载的插值系数带宽约 9%,此外还提供了另外两个带宽分别为 7% 和 11% 的插值系数,如何加载等说明见 UG-1951。