Post Go back to editing

使用多片ADRV9026,反复上电测试有概率出现个别通道底噪异常

您好,我们使用多片ADRV9026进行同步采集,在系统单板启动时有概率出现个别通道底噪异常,执行Relink为实际测试中截图,异常通道底噪有毛刺,峰值很大,此时JESD204B status Framer状态为0X0A正常,对应现象SYNC信号有短暂两次拉低后再拉高,
此现象每次上电随机出现在不同的通道,多数情况下同一时间只出现一个通道的异常

想请教一下,出现这个问题可能会跟什么因素相关?希望能给一个排查方向,谢谢

  • 1、请详细描述下您是如何实现多芯片(ADRV9026)同步功能的,包括 Tx/Rx 的使用情况,可以附上硬件框图。您是否检查过所有 ADRV9026 输入端的 Ref CLK 相位是否在一段时间内保持不变。电路设计以及布局务必参考 EVB。

    2、尝试调用 API 函数:adi_adrv9025_MultichipSyncStatusGet 获取 MCS 状态,确保每次上电时 MCS 状态都是 0x17。还需要确保 MCS(多芯片同步)阶段和 JESD 设置阶段之间的 Sysref 相位从上电到上电期间保持不变。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.