Post Go back to editing

ADRV9009正常工作后,想要再次下载程序,必须要断电再上电才能进行配置,如何不断电进行配置?

Thread Summary

用户在使用ADRV9009时遇到问题:首次上电下载程序后芯片能正常工作,但再次加载同一程序时无法初始化成功,必须断电重上电。支持工程师建议在程序下载前先对芯片进行复位,以避免断电。
AI Generated Content

"使用ADRV9009配置成功后,在SDK中更改程序进行测试,则需要将ADRV9009断电之后才能进行正常配置,否则无法配置成功,如何在不断电的情况下进行刷新程序?"

Thread Notes

Parents Reply
  • 你好,感谢你的回复

    我现在遇到的情况是我们按照官方的例程写好代码后,上电下载程序,第一次是可以初始化成功,ADRV9009能够正常工作,在什么都不修改的情况下,再次加载程序就会报错,ADRV9009不能够正常工作,必须要给板卡断电,再次上电之后才能再次初始化成功,这是什么原因造成的?

Children
  • 请提供关于报错的任何详细信息 以及 重新编程初始化的步骤顺序。此外,再次加载程序时 ADRV9009 的复位条件是什么?我猜测可能是在重新初始化过程中,基带芯片会做一些处理,比如不接收通过复位或其它方式对 ADRV9009 进行 re - programming。