我设置本振为1.5G时,通过FPGA的DDS生成数据,并向AD发送10M的正弦波,信号生成在1.51G上,但是1.47G上有一个杂散,我本以为是固定频点,后来切换了DDS的输出,发送1M时,信号生成在1.501G上,杂散信号跟随偏移至1.497G,我使用开发板进行验证,也同样在这个频点上有杂散,想请教下这个杂散的问题是由于硬件配置还是其他问题?
我设置本振为1.5G时,通过FPGA的DDS生成数据,并向AD发送10M的正弦波,信号生成在1.51G上,但是1.47G上有一个杂散,我本以为是固定频点,后来切换了DDS的输出,发送1M时,信号生成在1.501G上,杂散信号跟随偏移至1.497G,我使用开发板进行验证,也同样在这个频点上有杂散,想请教下这个杂散的问题是由于硬件配置还是其他问题?
搜索
复制