我是一个Adalm Pluto 新手,买了一个Pluto 版本是2020年的,我看看见PCB上的AD9363已经将另外两路RX,TX 用射频接头接出,这样看起来 pluto除了外壳的的两个收发SMA头,PCB板上也有两路收发,我知道我的PCB版本是否正常, 外壳标签写着REV.C
我没有HACK整个系统到AD9364, 我用ADI IIO(window10平台)测试了Pluto, 但是我的TX 发射,不管如何调整,在外部频谱仪上测量只有-56dbm左右的输出,在300MHZ-3G,随便调了几个点的发射功率都是如此的小。我用信号源送入-30dbm信号,pluto的接收通道是正常的。但将pluto自身环路起来,由于发射信号太小,接收的波形就很差。
我不知道是不是REV.C 的版本与ADI IIO (win版)的兼容行有问题?还是我的Pluto本身有问题,在ADI IIO 软件里,我调整了发射的衰减值,只有在-10dB时输出最大,但最大也只时-56dBm左右。
我对linux不是很熟悉,请问有什么其他方式可以判断pluto的发射通道功率是正常的,或可以用Putty 登录到Linux上进行手工调整?
谢谢!