关于ADRV9364-z7020与matlab中Communications Toolbox Support Package for Xilinx Zynq-Based Radio 硬件支持包进行Host Machine Checklist时出错

按照操作指南完成安装Communications Toolbox Support Package for Xilinx Zynq-Based Radio 硬件支持包,在进行Host Machine Checklist时,完成sd卡镜像写,从主机上取下SD存储卡,插入ADI RF SOM载波板。ADRV9364-z7020不能像指示中的出现DS7 CFG PONE指示灯亮。请问我该怎么解决。

Top Replies

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Nov 3, 2020 5:34 AM

    你参考的哪个指南,有截图吗?调整sd卡后,有没有调整S1拨码开关?

  • 非常感谢您的回复,我参考的的是MATLAB中communications toolbox support package for xilinx zynq-based radio 设置中的manual host-radio hardware setup 操作指南,在后面我会将我的操作过程截屏给您展现。关于S1拨码开关,我试过了,没有反应。而在购买时自带的SD启动时,DS7 CFG PONE指示灯会亮。

    第一步,打开matlab中的硬件支持包,在communications toolbox support package for xilinx zynq-based radio中打开设置,弹出下面界面

    第二步,准备radio hardware,网线和天线。

    第三步,我的radio hardware是ADRV93647-Z7020,matlab版本为2020a,因此选择ADI RF SOM,然后下一步

    第四步,选择usb3.0转网线这个可用的nic接口,zynq默认地址为192.168.3.2

    第五步,将sd卡,通过usb读卡器插到电脑上,对sd卡进行写操作

    第七步,将sd卡从电脑上拔出,插入到radio hardware中,按照要求完成操作,打开radio hardware电源开关

    在这一步中,radio hardware没有和操作指南上显示的一样,DS3指示灯亮为红色,而CFG DONE指示灯不亮。在这里,将SD卡插入radio hardware时,我都试过改变S1拨码开关的位置,都没有改变

    第八步,测试,显示结果如图。