你好,我们使用AD9361芯片按照推荐方案设计的开发板,使用的程序是通过AD936X评估软件生成的。在测试过程中,发射幅度在每次复位后存在1dB左右的变化,例如第一次发射幅度为4.5dBm,复位后就变成了3.6dBm。感觉寄存器配置的问题,但定位不了问题出在了哪里?谢谢解答。
你好,我们使用AD9361芯片按照推荐方案设计的开发板,使用的程序是通过AD936X评估软件生成的。在测试过程中,发射幅度在每次复位后存在1dB左右的变化,例如第一次发射幅度为4.5dBm,复位后就变成了3.6dBm。感觉寄存器配置的问题,但定位不了问题出在了哪里?谢谢解答。
复位是重新上电还是通过reset引脚复位?AD936x的评估软件目前已经不再推荐使用和支持,建议使用api
复位是重新上电还是通过reset引脚复位?AD936x的评估软件目前已经不再推荐使用和支持,建议使用api
谢谢解答,这个幅度问题重新上电和使用Reset引脚复位都会出现,都对芯片进行了初始化的操作。问题出在初始化的过程中,怀疑发射中的Calibration或者Filter中
您说的api是专用的软件吗?我们没有使用过,能推荐一个链接或者参考资料吗,再次感谢。
API是一套驱动库函数,不知道你是拿库函数写的还是直接操作的寄存器?
我手里没有开发板,程序是直接配置的寄存器,用Vivado软件编译的。我把源程序附上,您受累帮我看一下是哪里的问题,这个问题卡了很长时间了,多谢。AD9361寄存器配置表.txt