Post Go back to editing

关于AD9361的RX_FRAME信号的电平模式的驱动配置、接口时序。

    AD9361的芯片手册上说RX_FRAME信号可以工作在2种模式:电平模式和脉冲模式,但是

芯片手册和参考手册并没有说怎样工作 在电平模式。

    所以,想问一下,对于AD9361的RX_FRAME信号如果要工作在电平模式,我应该怎样配置AD9361,接口时序应该是 怎样的?

    注:项目的AD9361需要工作在接收模式,数据接口为LVDS和CMOS都可以。

谢谢!thanks!