AD9361的芯片手册上说RX_FRAME信号可以工作在2种模式:电平模式和脉冲模式,但是
芯片手册和参考手册并没有说怎样工作 在电平模式。
所以,想问一下,对于AD9361的RX_FRAME信号如果要工作在电平模式,我应该怎样配置AD9361,接口时序应该是 怎样的?
注:项目的AD9361需要工作在接收模式,数据接口为LVDS和CMOS都可以。
谢谢!thanks!
AD9361的芯片手册上说RX_FRAME信号可以工作在2种模式:电平模式和脉冲模式,但是
芯片手册和参考手册并没有说怎样工作 在电平模式。
所以,想问一下,对于AD9361的RX_FRAME信号如果要工作在电平模式,我应该怎样配置AD9361,接口时序应该是 怎样的?
注:项目的AD9361需要工作在接收模式,数据接口为LVDS和CMOS都可以。
谢谢!thanks!
参考UG1057 AD9363 Register Map Reference Manual文档 第9页 0x010寄存器 Bit D3
参考UG1057 AD9363 Register Map Reference Manual文档 第9页 0x010寄存器 Bit D3