在70Hz之前的电阻值都出现异常,在70Hz之后的才正常

不正常的数据如下

正常的数据如下

在70Hz之前的电阻值都出现异常,在70Hz之后的才正常

不正常的数据如下

正常的数据如下

程序里面的校准电阻RCAL值必须和板子上的实际校准电阻值相等,并且和实际的被测电池的内阻值不可差距太大。请检查板子上的RCAL,是不是和1Kohm差距太大了。
程序里面的校准电阻RCAL为200Ω和板子实际的校准电阻值一致,为了保证校准电阻和被测电阻没有相差过大,我换200欧姆作为外部的测试电阻来进行测试,得到的结构也不理想和实际结果相差很大,以下是1Hz测试的结果
我应该调整那儿让它准确
补充一张100Hz频率采集的阻抗值,在100Hz及以上频率测试时结果都是准确的,但是低频率测试就会出现异常