大家好,我用AD5941做循环伏安法检测三电极测铁氰化钾溶液,测得的数据绘图没有氧化还原峰
,电化学工作站测的结果
。没750欧姆电阻时就是很好的直线。参数设置
,请帮忙指点一下,谢谢!
大家好,我用AD5941做循环伏安法检测三电极测铁氰化钾溶液,测得的数据绘图没有氧化还原峰
,电化学工作站测的结果
。没750欧姆电阻时就是很好的直线。参数设置
,请帮忙指点一下,谢谢!
shenjun.bi - Moved from MEMS专区 to 生物/电化学/磁场/温度传感器专区. Post date updated from Tuesday, March 25, 2025 6:50 AM UTC to Monday, April 7, 2025 3:55 AM UTC to reflect the move.
shenjun.bi - Moved from MEMS专区 to 生物/电化学/磁场/温度传感器专区. Post date updated from Monday, April 7, 2025 3:55 AM UTC to Monday, April 7, 2025 3:55 AM UTC to reflect the move.
试试下面的配置:扫描开始电位 -800 mV,结束电位 1000 mV, 电位梯度10 mV, 扫描速度100mV/s。另外,例程中AD5940.c第3606行有言,校准电阻RCAL应该和RTIA类似,才足够精确。板子的RCAL上是200Ω。对于几百kΩ的RTIA而言,这个RCAL太小了。请尝试选取类似阻值的RCAL,注意要选择精密的低温漂的电阻,才不至于受到环境较大影响。
感谢解答,按您的参数设置,我这边的图形是这样的,
,您帮忙看一下是什么情况,谢谢
板子上RCAL是多少,实际程序中设的是多少,RTIA是多少?
RCAL电阻是1k,RTIA设置的也中1K
您的被测电解液的阻抗大概是多少?被测电解液,RCAL,RTIA这三者应当相互近似。一般被测电解液阻抗有几十~几百kΩ的。
感谢回复,电解液阻抗有2~4K左右,现在我现以一个问题,工作电极(SE0)对地电压为1.260V,保持不变,参比电极(RE0)电压随着扫描电压变化,RE0->SE0之间的压降符合设置的扫描电压,查了一此资料都说RE0电压应该不变化,SE0变化;另外初始化后开关矩阵设置的都是
sw_matrix.Dswitch = SWD_OPEN;
sw_matrix.Pswitch = SWP_OPEN;
应该是SE保持不变,RE电压跟随CE电压变化,完成一轮扫描。
AFE配置参考:
LPTIA增益电阻:RTIA = 6 kOhm,TIA开关配置:闭合SW2,SW4和SW5,断开 LPDAC 输出的外部滤波电容开关。

AD5940/1循环伏安法例程是AD5940_Ramp。