大家好,我正在利用AD5940设计电化学检测的原理图。
需要实现的功能:在参比电极(RE)和检测电极(SE)之间施加一个恒定的电位(约0.1-0.2V),并检测SE上的电流。
目前我还不太会画电路原理图,请帮助我一下。我只把一些引脚引了出来并供电,并且连接了VBIAS-RE0和VZERO和SE0。
目前画好的原理图如下,请告诉我还需要补充些什么。万分感谢!

大家好,我正在利用AD5940设计电化学检测的原理图。
需要实现的功能:在参比电极(RE)和检测电极(SE)之间施加一个恒定的电位(约0.1-0.2V),并检测SE上的电流。
目前我还不太会画电路原理图,请帮助我一下。我只把一些引脚引了出来并供电,并且连接了VBIAS-RE0和VZERO和SE0。
目前画好的原理图如下,请告诉我还需要补充些什么。万分感谢!

Jackie Wang - Moved from MEMS专区 to 生物/电化学/磁场/温度传感器专区. Post date updated from Tuesday, February 18, 2025 9:01 AM UTC to Thursday, February 20, 2025 3:28 AM UTC to reflect the move.
Jackie Wang - Moved from MEMS专区 to 生物/电化学/磁场/温度传感器专区. Post date updated from Thursday, February 20, 2025 3:28 AM UTC to Thursday, February 20, 2025 3:28 AM UTC to reflect the move.
是电化学的电流检测,施加恒电位后测量电流。我看了一下手册,我应该模仿这个电路就可以。

我现在的问题是,我看到应用笔记 AN-1563中,电路连接是这样的:

我想知道,RC0那对引脚之间连的电容是必需的吗?我该连接多大的电容?还有,LPF0的电容要连多大的?
感谢回答。但是我只需要使用低速环路的功能,是不是只需要使用SE RE CE RC0 以及LPF这几个引脚即可
VX名:Sinsoledad1480 可以加我讨论一下
建议一般是先用评估板,结合软件程序调试出理想的效果,然后再结合调试的经验,画原理图。