Post Go back to editing

使用ADuCM355对电解液执行循环伏安法测量出现尖锐拐点

使用ADuCM355的M355_ECSns_ CycloVoltammetry例程对电解液执行循环伏安法测量,在VSE-VRE上升到一定值的时候出现异常拐点,到回扫时(VSE-VRE)下降到一定值时恢复正常

  • 很可能是当VSE-VRE上升到一定值之后,VCE已经下降达到GND的电平而不能下降,导致异常拐点。ADuCM355的VSE、VRE只能在0.2~2.4V之间波动,VCE只能在GND和电源电压之间波动,因此如果电解液的电阻太大,有可能造成这一情况。可以尝试

    1. 增加溶液导电性。可增加溶液、或增加支持电解质浓度。支持电解质就是提高化学电池中溶液导电率的电解质,本身不参与电化学反应。 惰性的支持电解质可以是无机盐、无机酸或缓冲剂等等。
    2. 减少RE和SE的距离。
    3. 采取低阻抗的电极材料。
    4. 尝试增加VSE的电平