Post Go back to editing

如何驱动AD5940/AD5941产生方波脉冲伏安法

Thread Summary

用户询问如何使用ESP32驱动AD5940/AD5941生成方波信号并采集电流信号以实现便携式方波伏安法测试。官方支持工程师指出AD5940/1的输出电压受限于电源轨,RCAL需与RTIA匹配,并建议参考ADuCM355的方波伏安法示例代码。对于测试结果与CHI760e电化学工作站不一致的问题,工程师建议检查电源电压和RCAL配置。关于SensorPal GUI界面方波终止电压限制,工程师解释GUI显示的最大电压为3V,但实际受限于2.8V的最小电源电压。对于程序烧录后无数据输出的问题,建议使用KEIL单步调试并检查程序是否正确烧录。
AI Generated Content
Category: Software
Product Number: AD5940/AD5941, AD5940

您好,请问如果想用ESP32驱动AD5940/AD5941产生方波信号,该方波信号施加在工作电极上,随后AD5941采集工作电极和对电极之间的电流信号。最终实现一个便携式的方波伏安法测试器件。请问具体的代码程序应该怎么写呢?能否提供一个参考代码呢?

Thread Notes

Parents Reply Children
  • 有问题在这个上面讨论就OK,我们目前只有论坛和技术支持两种方式。

  • 好的,我目前还遇到了其他一些问题。。。

    1:   我在用AD5941评估板进行三电极体系方波脉冲法测试时,发现测试结果和CHI760e电化学工作站测试的结果很不相同。这是为什么呢?

    2: 用AD5941评估板进行三电极体系方波脉冲法测试时,SensorPal GUI界面的方波终止电压最大只能设置到1000mv, 然后曲线生成界面的横坐标最大是3000mv(我的理解应该也是到1000mv才对)。我该如何扩宽方波的终止电压呢?

    3: 当我把在githup上下载的方波程序示例烧录到AD5941评估板之后,这个程序在keil5中编译是成功的,随后我将评估板和我的传感器连接到了一起(三电极体系),用realterm进行数据收集时,并没有发现任何数据产生,请问这可能是什么原因造成的呢?

    非常抱歉,我问了这么多问题,但这些都是我目前最关心的,希望您能够帮助我,我将不胜感激!谢谢!

  • 1、电化学工作站的槽压和AD5940/1是不一样的,因为AD5940/1输出的电压受到电源轨和GND的限制,对被测对象施加的电压不可能无限制的增加,但是电化学工作站因为是采用220V供电,施加的电压范围可以做到很大。还有AD5940/1有一个RCAL(校准电阻),通常要求校准电阻和RTIA要相类似才行,不能差得太大。要正确配置RCAL,研究一下在相同激励电压范围内的图像,看看二者结果是否类似。

    2、GUI里面可以设置的就是软件本身能够配置的最大电压了。3V只是显示的最大范围而已,真要达到这个值我估计不太现实,因为AD5940/1的最小电源电压也就2.8V。

    3、没有数据你指的是串口没有输出?那要KEIL单步调试。这个问题很笼统,可以先写一个printf测试一下,一步一步看卡在哪一步。有可能根本就没有烧录进MCU。

  • 您好,我现在也在实现方波脉冲法的相关案例,但是我发现当我在运行官方示例程序时,无论我怎么修改波形参数,我总是得到相同的数值。我现在外接了一个10欧姆的电阻用来观察输出波形,但是在我的串口调试助手上面,我总是得到一个近似于0.85的数据。这个可能的原因是什么呢

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.