您好,在MAX30003使用中发现,总是会触发PLLINT中断,根据文档的说明,应该是PLL unlock ,请问如何改善,谢谢。
您好,在MAX30003使用中发现,总是会触发PLLINT中断,根据文档的说明,应该是PLL unlock ,请问如何改善,谢谢。
检查一下CPLL引脚,1nF电容是否加上,必须使用COG电容,不能用其它电容。FCLK的来源是哪里,有源晶振还是别的信号?
MAX30003 PLLINT要触发的情况是:
1.在初始上电时,PLLINT位也将被置位,因此在初始上电时出现PLLINT是正常的。只要读取STATUS寄存器就会清除该位。
2.启用或禁用ECG通道。
3.更改FMSTR(主时钟)设置。

根据您的建议,对电容进行了确认,对寄存器进行了设置,FCLK 引脚使用SiTime的32.768khz有源振荡器。还是会出现PLLINT状态置1的情况,请看一下max30003部分的原理图,是不是有问题,谢谢。
在您的这个电路图里面,C57的型号麻烦告知一下;还有就是您的OVDD、DVDD、AVDD是来源于LDO还是什么电源轨呢?一般来说要保证电源轨的“干净”。您可以看MAX30003WING2的原理图,DVDD和AVDD可以连在一起,用LDO供电;OVDD单独供电。您的MCU的通信电平是1V8么?主从之间电平最好匹配。
MAX30003WING2的原理图在第三页:www.analog.com/.../MAX30003WING2.pdf
C57的型号为:GCM1555C1H102FA16D 。现在电源的安排是OVDD使用一路供电,AVDD和DVDD一路供电,MCU和MAX30003部分的供电电压都是1.8V,两路电源使用的LDO的型号为:TPS7A2050PDQNR,谢谢。
纠正上述回复:LDO的型号为:TPS7A2018PDQNR.
C57是C0G电容,那么从您对原理图的描述来目前没有看出重大的问题。试试调整CNFG_GEN (0x10) FMSTR[1:0],尝试不同的masterclock frequency看看?或者检查下PLL倍频是否超范围。您这个是上电后一直等不到PLLINT状态清零还是可以清零但总是触发?是一块板子上有此情况,还是多个板子皆有此情况?
做了五个板子都有这样的问题,PLLINT清零以后还是会总是触发,但时间是随机的。 根据您的建议,我再试试,谢谢。
做了五个板子都有这样的问题,PLLINT清零以后还是会总是触发,但时间是随机的。 根据您的建议,我再试试,谢谢。