Post Go back to editing

MAX30003 总是出发PLLINT中断

Thread Summary

用户在使用MAX30003时遇到PLLINT中断频繁触发的问题,已确认使用C0G电容和1.8V供电。建议检查PLL倍频设置是否超出范围,并尝试调整CNFG_GEN (0x10) 寄存器中的FMSTR[1:0]位以改变主时钟频率。五个板子均出现此问题,PLLINT状态清零后仍会随机触发。
AI Generated Content

您好,在MAX30003使用中发现,总是会触发PLLINT中断,根据文档的说明,应该是PLL unlock ,请问如何改善,谢谢。