1.当前我使用的kernel 是4.19
2.使用的是kernel 自带的7118 驱动,没有更改
3.使用的是I2C mode ,I2c 已经正常通讯
4.Linux kernel DTS 配置如下 ,使用的是I2c mode 、I2S mode:
同理:根据7118 spec 上写的,如果7118 走i2s mode,必须走从模式,SOC 当做主。

如下是数字miC 正常work 的CLK 频段

硬件设计如下:
1.接两个数字DMIC
2.硬件电路如下:
尝试录音命令如下:
arecord -D hw:0,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE -t wav -d 5 /tmp/test16.wav
arecord -D hw:0,0 -r 48000 -c 2 -f S24_LE -t wav -d 5 /tmp/test24.wav
可以产生文件,但是采集出来的数据病没有声音