Post Go back to editing

在sigma studio plus 中 对self boot 的flash 编程失败

Dear sir/,

我尝使用SIGMA STUDIO PLUS 对连接在ADAU1452 SPI上的FLASH进行编程时,发现程序并不能成功的写入flash,

使用的FLASH芯片时M25P80,  配置如下:

编程时的capture 到的日志如下,

发现日志中的有些命令和实际配置不一致

比如

spi_address_byres,日志里面是值是4,而实际配置的是3.

spi_mode,                 日志里面是1,而实际配置是3

spi_speed                 日志是0x00000A,  配置是1M。

还有设置了芯片擦除周期为10s, 但是从日志看似乎在发送了擦除命令后,就立即进行了写操作,没有延时。

这个是SIGMA STUDIO PLUS的BUG, 还是我的设置不正确?

Parents Reply Children
No Data