Dear sir/,
我尝使用SIGMA STUDIO PLUS 对连接在ADAU1452 SPI上的FLASH进行编程时,发现程序并不能成功的写入flash,
使用的FLASH芯片时M25P80, 配置如下:
编程时的capture 到的日志如下,
发现日志中的有些命令和实际配置不一致
比如
spi_address_byres,日志里面是值是4,而实际配置的是3.
spi_mode, 日志里面是1,而实际配置是3
spi_speed 日志是0x00000A, 配置是1M。
还有设置了芯片擦除周期为10s, 但是从日志看似乎在发送了擦除命令后,就立即进行了写操作,没有延时。
这个是SIGMA STUDIO PLUS的BUG, 还是我的设置不正确?