Post Go back to editing

关于ADAU1452寄存器的配置问题,以及使用AP收取的信号差异问题。

Category: Software
Product Number: ADAU1452
Software Version: ADAU1452的配置和AP的对应配置.

我使用ADI的ADAU1452芯片,然后目前里面编程只是一个直通程序,SDATA_IN2 信号进入,然后从SDATA_OUT2输出。请看下图

目前我使用的TDM模式是TDM2,因此只有32和33输出通道导通

我的想法是SDATA_IN2输入端,接收音频数据,然后通过SDATA_OUT2作为主设备然后更改TDM的模式进行输出,而我现在单单只是TDM2的输入与TDM2的输出,他们的THD+N数据就不对,因此我想问一下这是怎么回事。
一下是使用AP采集回来的THD+N的图:
输入端口:(其保持在这个数值不会发生什么改变)

输出端口:(输出端口采集到的就不是这样,它会上下浮动)

请各位帮我看看是哪里配置有问题,非常感谢!!!!

Parents Reply Children
No Data