Post Go back to editing

阅读文档an43f的 Fig.43 带有AGC自动增益控制的Wien bridge振荡器电路时候,遇到困惑,请大家指导。

新年好,我最近在设计一个带有AGC自动增益控制的Wien bridge振荡器电路。

设计之前,我先阅读 AN43  http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an43f.pdf 这个文档Page 31中Figure 43

这个电路包含Wien bridge震荡器,LT1055积分电路和Q1压控可变电阻,结构是清晰的,相当好的设计。

困惑的是作为积分电路,LT1055负端没有输入电阻,那这个积分电路是否工作在比较器模式(与正端电压比较)?但是如果是比较器,这个电路输出直接工作在正负电源轨附近了,这样就没有调节作用了。

我做了仿真,实际LT1055的正负输入端不满足虚短,因此不是一般意义上的积分器,那么LT1055这个局部的闭环传函应该如何计算呢?

Parents Reply Children
No Data