Post Go back to editing

阅读文档an43f的 Fig.43 带有AGC自动增益控制的Wien bridge振荡器电路时候,遇到困惑,请大家指导。

新年好,我最近在设计一个带有AGC自动增益控制的Wien bridge振荡器电路。

设计之前,我先阅读 AN43  http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an43f.pdf 这个文档Page 31中Figure 43

这个电路包含Wien bridge震荡器,LT1055积分电路和Q1压控可变电阻,结构是清晰的,相当好的设计。

困惑的是作为积分电路,LT1055负端没有输入电阻,那这个积分电路是否工作在比较器模式(与正端电压比较)?但是如果是比较器,这个电路输出直接工作在正负电源轨附近了,这样就没有调节作用了。

我做了仿真,实际LT1055的正负输入端不满足虚短,因此不是一般意义上的积分器,那么LT1055这个局部的闭环传函应该如何计算呢?

Parents
  • Hi,非常高兴你能把ADI的经典电路尤其是Jim Williams大师的电路带到大学课堂,这些一定会让学生和老师们收益匪浅。

    我们首先可以非常肯定的一点是LT1055的作用是一个积分器,你可以观察LT1055的同相端与反相端的直流分量是相等的。积分器的特点是当同相端与反相端等电位相等时,积分器保持平衡,而当两边不相等时,积分器会持续积分直至两边相等,或者输出失控达到电源轨。所以积分器一般都会用于模拟电路中负反馈的误差放大器。而此电路中的积分器可以看成是单位增益的积分器,带宽则主要由22k和15pF来决定。积分器的输出控制JFET的栅极,使其近似于一个可编程电阻,从而可以调整振荡器的直流增益。

    当然你可以尝试将LT1055改成通用的积分器模式,其实也是可以正常工作的,但是振荡波形的幅度会变大。

    Wien-Bridge_Tran-Sim.asc

Reply
  • Hi,非常高兴你能把ADI的经典电路尤其是Jim Williams大师的电路带到大学课堂,这些一定会让学生和老师们收益匪浅。

    我们首先可以非常肯定的一点是LT1055的作用是一个积分器,你可以观察LT1055的同相端与反相端的直流分量是相等的。积分器的特点是当同相端与反相端等电位相等时,积分器保持平衡,而当两边不相等时,积分器会持续积分直至两边相等,或者输出失控达到电源轨。所以积分器一般都会用于模拟电路中负反馈的误差放大器。而此电路中的积分器可以看成是单位增益的积分器,带宽则主要由22k和15pF来决定。积分器的输出控制JFET的栅极,使其近似于一个可编程电阻,从而可以调整振荡器的直流增益。

    当然你可以尝试将LT1055改成通用的积分器模式,其实也是可以正常工作的,但是振荡波形的幅度会变大。

    Wien-Bridge_Tran-Sim.asc

Children
No Data